BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace 1
BionicWorkplace : un humain travaille avec un bras robotique bionique, ainsi que de nombreux systèmes d'assistance et périphériques qui sont connectés et communiquent entre eux.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule 4
Avec le SupraModule, différentes applications peuvent être réalisées avec le même système en position flottante et contrôlées sans fil. Selon les besoins, différents systèmes peuvent être fixés au support, par exemple une pince compacte.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule 3
Avec le SupraModule, différentes applications peuvent être réalisées avec le même système en position flottante et contrôlées sans fil. Selon les besoins, différents systèmes peuvent être fixés au support, par exemple une pince compacte.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule 2
Avec le SupraModule, différentes applications peuvent être réalisées avec le même système en position flottante et contrôlées sans fil. Selon les besoins, différents systèmes peuvent être fixés au support, par exemple une pince compacte.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule 1
Avec le SupraModule, différentes applications peuvent être réalisées avec le même système en position flottante et contrôlées sans fil. Selon les besoins, différents systèmes peuvent être fixés au support, par exemple une pince compacte.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
2023/03/13
|
Globale
SupraModule: Modulare Lösung für die Laborautomation
In future-oriented fields such as laboratory automation or biotechnology the requirements placed on the ...
Lire le communiqué de presse
In future-oriented fields such as laboratory automation or biotechnology the requirements placed on the cleaning of production facilities and their purity are very high. With superconductor technology, objects can be moved and handled without contact, which is ideal for such applications. At the Hannover Messe 2020 trade fair, Festo will be presenting the SupraModule concept, which enables wireless control of functions on a magnetic, floating carrier ...
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace avec Robotino
L'alimentation automatique constante de matériel dans le BionicWorkplace est assurée par un Robotino®, qui se déplace de façon autonome entre les stations et trouve son chemin en toute sécurité au moyen d'un scanner laser. Il est chargé...
SupraSensor
© Festo SE & Co. KG
SupraSensor : Mesurer et peser avec des supraconducteurs
Le SupraSensor permet de mesurer différentes quantités physiques, telles que le poids, la densité, la viscosité ou la température, à l'aide d'un système de mesure basé sur la force.
SupraSensor
© Festo SE & Co. KG
SupraSensor
SupraSensor : mesure et pesage sans contact avec technologie supraconductrice.
© Festo SE & Co. KG
BionicSoftArm 2
Le BionicSoftArm est une application SCARA classique avec une tâche de pick-and-place : il peut fonctionner dans les espaces les plus étroits autour des obstacles.