This content was translated automatically.

图像
ELGD
所有者
Festo SE & Co. KG
ID: 5129

精确、动态

Festo ELGD 轴系列适用于面向未来的工业领域
创新的导轨技术、高刚性和导轨承载能力,可在相同的安装空间内承受更大的载荷 - 这些都是费斯托新型 ELGD 轴系列的特点。此外,强大的驱动元件可提供高进给力和加速度,从而缩短循环时间并延长使用寿命。不锈钢盖板外部无摩擦,不会产生任何颗粒。因此,轴系列驱动装置非常适合在洁净室中使用。

得益于这些特性,ELGD 轴系列中的 ELGD-BS 主轴驱动装置和 ELGD-TB 齿形带驱动装置非常适合可再生能源、电动汽车生产、电池制造和半导体工业等面向未来的行业。ELGD 轴是市场上刚性最强的轴之一。以点胶站为例,专门开发的导轨概念可使点胶头精确、动态地移动。在 Y 轴上可安装重达 20 公斤的附件。

创新的不锈钢盖板解决方案

无磨损特性和洁净的表面可保护工件不受微粒污染。这意味着它们甚至可以在洁净室中使用。反之,渗入轴的污垢也较少,因此适合在恶劣的环境条件下使用。

Scara 机器人的替代产品--尤其适用于较大的工作区域
ELGD 轴用于悬臂系统和小工件拾放解决方案时,具有周期短、精度高和重复精度高等优点。在顶部装载机的搬运系统中,用户对其性价比和高移动速度(尤其是长行程)表示赞赏。凭借这些特性,它们可以替代 Scara 机器人,并提供更大的工作空间。例如,在三维打印和快速成型制造中,关键是轴要能进行几乎无振动和非常动态的运动,并且还能抵御恶劣的环境条件。

ELGD-BS 和 ELGD-BS-WD 主轴采用耐用的高精度循环滚珠丝杠,最大行程可达 2.5 米。电机位置可选择轴向或平行。ELGD-TB 和 ELGD-TB-WD 齿带轴的特点是滑块运动几乎无振动,最大行程可达 8.5 米。钢制张力部件加强了由不同聚氨酯制成的齿形带。轴末端的电机位置可自由选择,也可进行改装。

预测性维护

数字化过程中的另一个方面是:Festo 的工业应用程序 "Motion Insights Electric "可在早期阶段检测 ELGD 轴的磨损迹象,并自动将维护要求通知服务或维护人员。该应用程序可以灵活集成,例如直接集成到工业计算机上,从而确保在运行过程中进行智能监控。与 Festo CMMT 系列驱动控制器相结合,可实现预测性维护和高系统可用性。

获奖设计

Festo ELGD 电主轴以其紧凑的设计、高刚性和与工业自动化环境的无缝集成而令人印象深刻。在智能系统架构中,可以高效地控制运动,并有预见性地组织维护。在公司成立 100 周年之际,该轴凭借其创新设计为 Festo 带来了一项特殊荣誉:2025 年红点奖。

Festo 亮相 2026 年国际包装展:6 号展厅 A10 展台

关于费斯托:

费斯托 (Festo)是一家全球性的独立的家族企业,总部位于德国埃斯林根。自成立以来,Festo在工业自动化技术和技术教育方面制定标准,从而为环境、经济和社会的可持续发展做出贡献。公司为超过35个行业的30万家工厂和过程自动化客户提供气动和电驱动自动化技术解决方案,其中生命科学和实验室自动化业务受到越来越多的关注。Festo产品和服务遍布176个国家。2025年,费斯托在全球61个国家的250多个分支机构拥有约20600名员工,实现销售额33.3亿欧元。每年约8%的销售额用于研发。在这家学习型企业,1.5%的销售额用于基础和进一步培训。Festo 教学培训 (Didactic SE) 是全球领先的技术教育和培训供应商,为全球客户提供工业环境中全面的数字化和常规学习解决方案。

配备主轴驱动装置 ELGD-BS 和齿形带驱动装置 ELGD-TB 的 ELGD 轴系列是可再生能源、电动汽车生产、电池制造和半导体工业等未来型工业的理想之选。