© Festo SE & Co. KG 2024/10/23 | Globale Automation for green hydrogen Generating energy sustainably is one of the great challenges of our time - and green hydrogen is a building ... Leggi comunicato stampa Generating energy sustainably is one of the great challenges of our time - and green hydrogen is a building block of the solution. Hydrogen will play a key role in the future energy landscape and in the decarbonization of energy-intensive industries. Festo offers comprehensive automation solutions along the entire hydrogen value chain - on show at Hydrogen Expo in Hamburg from October 23 to 24, 2024 (booth 1I20, hall A1).
© Festo SE & Co. KG 2024/09/18 | Globale Controllo preciso dei gas inerti Il regolatore di portata in massa VEFC di Festo è la scelta ideale ovunque sia necessario un controllo ... Leggi comunicato stampa Il regolatore di portata in massa VEFC di Festo è la scelta ideale ovunque sia necessario un controllo preciso dei gas inerti. Grazie alla tecnologia piezoelettrica, offre un ottimo rapporto qualità/prezzo ed è particolarmente adatto per l'uso nella produzione di elettronica, nell'industria alimentare e in altre applicazioni che richiedono l'utilizzo di gas di protezione.
© Festo SE & Co. KG 2024/09/05 | Globale Dopo le Olimpiadi a Parigi, ora è il turno dei WorldSkills a Lione Le Olimpiadi a Parigi sono finite - ora un'altra metropoli francese è al centro dell'attenzione: ... Leggi comunicato stampa Le Olimpiadi a Parigi sono finite - ora un'altra metropoli francese è al centro dell'attenzione: dal 10 al 15 settembre 2024 Lione ospiterà la 47° edizione dei WorldSkills, i campionati che riuniranno oltre 1.500 giovani provenienti da più di 65 paesi e regioni, in 62 competizioni. Ogni due anni dal 1950, giovani lavoratori qualificati, provenienti da tutto il mondo, gareggiano misurando le loro abilità ...
© Festo SE & Co. KG 2024/06/06 | Globale Festo Expands its Portfolio with Multilayer Manifolds Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) in order to ... Leggi comunicato stampa Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) in order to be able to offer manufacturers of medical and laboratory equipment solutions from a single source. To this end, Festo is taking over the production systems and processes for manufacturing these complex plastic manifolds from Carville, a leading company in this field.
2024/06/24 | Globale Battery Show Europe 2024 Affidabile, economica, sostenibile: il ciclo di vita delle batterie - soluzioni dalla produzione delle celle ... Comunicati stampa (4) Immagini (15) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2024/06/24 | Globale Achema 2024 Comunicati stampa (8) Immagini (24) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2024/05/07 | Globale Hannover Messe 2024 Progress in motion: come affrontare le grandi sfide del nostro tempo? Rifornire la popolazione mondiale e ... Comunicati stampa (10) Immagini (36) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2024/05/06 | Globale Analytica 2024 Dal 9 al 12 aprile 2024 Comunicati stampa (9) Immagini (34) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG