Regolazione precisa di aria e gas inerti
Piccola, leggera, silenziosa, consumo energetico estremamente basso e, tuttavia, una portata elevata fino a 100 l/min – queste le caratteristiche principali della valvola proporzionale VEAE con la tecnologia piezo-elettrica di Festo. È ideale per dispositivi medici di ausilio alla respirazione, portatili e fissi. Il suo design compatto la rende adatta per tutte le applicazioni in ambito medicale in cui è necessario un controllo proporzionale della portata come il settore dentale, dispositivi per anestesia o materassi antidecubido.
La valvola VEAE regola in modo affidabile e preciso i flussi di gas, sia che si tratti di ossigeno, aria o gas inerti. Una soluzione pensata non solo per i dispositivi medicali, ma anche per le applicazioni nel settore biotecnologico e farmaceutico così come nell'industria elettronica e dei semiconduttori.
La tecnologia piezo-elettrica delle valvole VEAE permette un elevato livello di affidabilità e garantisce una lunga durata.
Tecnologia piezo-elettrica: i vantaggi
- Nessuna generazione di calore;
- requisiti di alimentazione estremamente bassi;
- molto compatta e leggera;
- lunga durata;
- sicurezza intrinseca.
Portate elevate
Che sia necessaria un’erogazione di gas o una miscela degli stessi, l'elevata portata fino a 100 l/min rende la valvola VEAE ideale per i respiratori portatili o fissi per la respirazione del paziente ambulatoriale o ospedaliero.
La VEAE permette una regolazione affidabile del flusso d'aria e può essere usata ad esempio per il controllo dei trapani utilizzati in odontoiatria o chirurgia.
Festo è sia un attore globale che un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. L'azienda fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti dell'automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. I prodotti e i servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. In tutto il mondo, circa 20.800 dipendenti in circa 60 paesi con oltre 250 filiali hanno generato un fatturato di circa 3,81 miliardi di euro nel 2022. Di questo, circa l'7% viene investito annualmente in ricerca e sviluppo. Nell'azienda che apprende, le misure di formazione e sviluppo rappresentano l'1,5% del fatturato. Festo Didactic SE è un fornitore leader di istruzione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico nell'ambiente industriale.