Syntegon e Festo insieme nel trattamento del diabete
"Ho un sogno", dice Michael Andersen, direttore commerciale di Syntegon Technology Sandved in Danimarca. "Sogno che le nostre macchine facciano cambi di formato al volo. Sarebbe il culmine della nostra filosofia di flessibilità e agilità per cui ci battiamo nella nostra azienda", aggiunge l'esperto di automazione.
Flessibilità e agilità
"Utilizzando la piattaforma di automazione Festo, che include il kit di servo-pressa, siamo già molto vicini a realizzare questo sogno", dice Andersen. Infatti, il kit servo pressa YJKP di Festo - un sistema modulare preconfigurato composto da software, controllori e azionamenti elettrici standard - può essere facilmente integrato nell'impianto e offre un alto grado di flessibilità grazie al software preinstallato. Ciò significa che il sistema modulare di pressa con servoazionamento per la pressatura e la giunzione elettrica fino a 17 kN è pronto per l'uso immediato e, rispetto a soluzioni simili sul mercato, è sia intuitivo da parametrizzare che economico.
"Abbiamo installato più di 100 kit di servo-presse nelle linee di montaggio automatizzate per penne da insulina", dice Ulrik Keldke, responsabile del reparto di ingegneria della Syntegon a Sandved. Le forze di pressatura e di giunzione regolabili con precisione assicurano una qualità costante e una bassa percentuale di scarti. "Ciò che ci piace particolarmente del servo kit di pressatura Festo è che è veloce e facile da mettere in funzione, e gli operatori delle macchine non hanno bisogno di essere addestrati per usarlo", spiega l'ingegnere capo Keldke.
Quality e sicurezza
"L'automazione della linea di assemblaggio è un prerequisito per soddisfare i requisiti del prodotto finale: le penne per insulina devono essere sicure e facili da usare", dice Andersen. Le penne non devono rompersi quando vengono usate dai pazienti, perché ciò li metterebbe in pericolo. Il kit servo pressa mantiene costante la tensione e la pressione. "Il vetro delle siringhe non deve mai essere sottoposto a una pressione irregolare, perché si romperebbe", dice Keldke. I sistemi automatizzati assicurano che le penne per insulina siano sempre in ordine e possano erogare l'esatta quantità di insulina.
A seconda del tipo di macchina, le linee di assemblaggio di Syntegon producono fino a 300 penne al minuto. Il grado di automazione è scalabile a seconda delle esigenze e può essere adattato anche in un secondo momento. I concetti di macchina si basano o su una tavola rotante per produzioni medio-basse o su un sistema di trasporto lineare per produzioni elevate. Il sistema può essere ampliato con alimentatori e stazioni automatiche per aumentare la produzione e il grado di automazione.
Coerenza e affidabilità
Syntegon Technology, ex Bosch Packaging Technology, si considera un fornitore di soluzioni integrate. La linea di assemblaggio per penne da insulina può essere ampliata in una linea completa con altri sistemi dell'azienda. I produttori farmaceutici possono così disporre di macchine per tutte le fasi del processo, dal riempimento, alla tappatura, al montaggio, al controllo, all'etichettatura e all'imballaggio - preconfigurate e da un'unica fonte.
Il sistema di controllo delle macchine si basa su componenti e moduli elettrici e pneumatici della piattaforma di automazione Festo. Questo assicura una coerenza di fornitura, poiché i prodotti Festo sono disponibili in tutto il mondo e offrono interfacce aperte per i controllori di livello superiore. Il modulo CPX-E-CEC di Festo stabilisce la connessione al livello di controllo del processo, consentendo l'utilizzo con Profinet o, per altri clienti in Europa, con EtherCat. Specialmente per i clienti nordamericani, tuttavia, il sistema potrebbe essere fornito anche con un modulo Ethernet/IP.
La standardizzazione del lato componenti ha altri vantaggi che si rivelano essere un vantaggio competitivo per Syntegon: un time-to-market più veloce. "Questa tendenza sta diventando sempre più importante nell'industria farmaceutica", spiega Michael Andersen di Syntegon. "Attualmente, siamo in grado di consegnare i sistemi dopo sei o nove mesi. Tuttavia, il nostro obiettivo è di ridurlo a tre-sei mesi. Con il nostro approccio incentrato sulla flessibilità e l'agilità, ci avviciniamo ogni giorno di più a questo obiettivo".
https://www.syntegon.com/products/assembly?t=1647&tg=&vpa=&kp=&prod=&ind=191
industrial packaging | Festo USA
Packaging industry | Festo Great Britain
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.