Immagine
Proprietario
Festo SE & Co. KG
ID: 3774

Robusto e dai molti talenti

Componenti pneumatici davvero straordinari dal core product range di Festo
I componenti pneumatici del core product range Festo offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Dal cilindro compatto ADN-S al cilindro tondo DSNU, o alla mini-slitta DGST, questi attuatori svolgono i movimenti richiesti nella maggior parte degli scenari applicativi, mentre la loro robustezza garantisce macchine e sistemi affidabili.

Cilindro compatto

Il cilindro compatto ADN-S vanta un corpo costituito da un unico pezzo e dal peso ridotto. Oltre a caratteristiche come le indicazioni per l’alloggiamento dei sensori, un codice MATRIX con stampa a laser e varie scanalature per i sensori di finecorsa, è progettato per adattarsi perfettamente agli spazi ristretti. È disponibile anche nelle versioni senza rame per applicazione specifiche.

 

Cilindro rotondo

I progettisti e gli installatori di macchine saranno impressionati dall’efficiente design salvaspazio del cilindro rotondo DSNU. Le sue caratteristiche tecniche sono sempre in continua evoluzione: il risultato finale è un cilindro rotondo a norma ISO, ancora più liscio e facile da usare. Grazie all'ammortizzo pneumatico autoregolante PPS, i tempi di installazione sono notevolmente ridotti. Il cilindro rotondo ha una Product Key Festo, per un’identificazione facile e per semplificare le operazioni di riordino.

 

Mini slitta

La mini-slitta più piccola sul mercato ora è disponibile anche in una versione a specchio. Ciò significa che due slitte DGST possono essere accostate l'una all'altra per risparmiare spazio, rendendo l’applicabilità ancora più semplice. La mini-slitta DGST combina precisione e potenza con un elevato numero di tipologie di ammortizzo.

 

https://www.festo.com/corerange

Informazioni su Festo

Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.

ADN-S
Il cilindro compatto ADN-S vanta un corpo costituito da un unico pezzo e dal peso ridotto.
DSNU
Le caratteristiche tecniche del cilindro DSNU sono sempre in continua evoluzione: il risultato finale è un cilindro rotondo a norma ISO, ancora più liscio e facile da usare.
Mini slitta DGST
La mini-slitta più piccola sul mercato ora è disponibile anche in una versione a specchio.