Sul sito Festo (www.festo.com ), tramite la dashboard MyFesto personalizzata, i clienti hanno una panoramica completa delle loro offerte e richieste di servizio. Inoltre, grazie a MyFesto Projects, possono accedere a tutti i dati sui prodotti Festo dai loro progetti. In futuro sarà ancora più semplice: il Configuratore di sistema permetterà un accesso centrale all'intera gamma dei Festo engineering tools. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/11/08 | Globale La nuova semplicità del digital customer journey Sul sito Festo (www.festo.com ), tramite la dashboard MyFesto personalizzata, i clienti hanno una ... Leggi communicato stampa
La nuova famiglia di motori passo-passo EMMB-ST ed EMMT-ST, in combinazione con il servoazionamento CMMT-ST-MP, offre agli utenti un sistema coordinato ad un prezzo vantaggioso. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/11/08 | Globale Due nuove famiglie di motori La nuova famiglia di motori passo-passo EMMB-ST ed EMMT-ST, in combinazione con il servoazionamento ... Leggi communicato stampa
Recentemente lanciato sul mercato, il portfoglio di automazione Festo AX Controls sta rivelando il suo lato innovativo: voraus robotik, un'azienda software all'avanguardia di Hannover, sta integrando il proprio software di automazione all'interno di Festo AX Controls. Grazie a voraus.core, produttori, integratori e utenti finali possono facilmente sviluppare ed implementare soluzioni per una vasta gamma di applicazioni, ottimizzando e monitorando l'intero processo di automazione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/11/08 | Globale Portfoglio di automazione Festo AX Controls Recentemente lanciato sul mercato, il portfoglio di automazione Festo AX Controls sta rivelando il ... Leggi communicato stampa
Tecnologia di guida innovativa, elevata rigidità e capacità di carico - queste sono le caratteristiche della nuova famiglia di assi ELGD di Festo. Questi nuovi attuatori meccanici offrono elevate forze di avanzamento e accelerazioni, per tempi di ciclo più brevi e lunga durata. La copertura della guida è garantita da una bandella in acciaio inossidabile esterna, studiata appositamente per non creare attrito e formazione di particelle di materiale inappropriato. Ciò rende gli assi ELGD ideali per l’utilizzo in ambienti dove è richiesta una... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/11/08 | Globale Rigido, resistente, elettromeccanico Tecnologia di guida innovativa, elevata rigidità e capacità di carico - queste sono le ... Leggi communicato stampa
La pinza parallela HEPP di Festo, potente, compatta e versatile, è adatta ad una vasta gamma di sistemi elettrici o applicazioni senza aria compressa. È ottimizzata per la produzione di componenti elettronici, automazione di laboratorio e macchine speciali. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/11/08 | Globale Potenti, compatti e precisi La pinza parallela HEPP di Festo, potente, compatta e versatile, è adatta ad una vasta gamma di ... Leggi communicato stampa
Generating energy sustainably is one of the great challenges of our time - and green hydrogen is a building block of the solution. Hydrogen will play a key role in the future energy landscape and in the decarbonization of energy-intensive industries. Festo offers comprehensive automation solutions along the entire hydrogen value chain - on show at Hydrogen Expo in Hamburg from October 21 to 23, 2025 (hall B6, booth 6J40). Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/10/23 | Globale Automation for green hydrogen Generating energy sustainably is one of the great challenges of our time - and green hydrogen is a ... Leggi communicato stampa
Il regolatore di portata in massa VEFC di Festo è la scelta ideale ovunque sia necessario un controllo preciso dei gas inerti. Grazie alla tecnologia piezoelettrica, offre un ottimo rapporto qualità/prezzo ed è particolarmente adatto per l'uso nella produzione di elettronica, nell'industria alimentare e in altre applicazioni che richiedono l'utilizzo di gas di protezione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/09/18 | Globale Controllo preciso dei gas inerti Il regolatore di portata in massa VEFC di Festo è la scelta ideale ovunque sia necessario un ... Leggi communicato stampa
Le Olimpiadi a Parigi sono finite - ora un'altra metropoli francese è al centro dell'attenzione: dal 10 al 15 settembre 2024 Lione ospiterà la 47° edizione dei WorldSkills, i campionati che riuniranno oltre 1.500 giovani provenienti da più di 65 paesi e regioni, in 62 competizioni. Ogni due anni dal 1950, giovani lavoratori qualificati, provenienti da tutto il mondo, gareggiano misurando le loro abilità professionali secondo gli esigenti standard dei WorldSkills. Prima di accedere, i partecipanti affrontano un processo di selezione nazionale. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/09/05 | Globale Dopo le Olimpiadi a Parigi, ora è il turno dei ... Le Olimpiadi a Parigi sono finite - ora un'altra metropoli francese è al centro dell'attenzione: dal ... Leggi communicato stampa
Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) in order to be able to offer manufacturers of medical and laboratory equipment solutions from a single source. To this end, Festo is taking over the production systems and processes for manufacturing these complex plastic manifolds from Carville, a leading company in this field. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/06/06 | Globale Festo Expands its Portfolio with Multilayer ... Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) ... Leggi communicato stampa
Il Bionic Learning Network si è dedicato allo studio del volo per oltre 15 anni. Oltre all’analisi tecnica del volo degli uccelli, il team ha studiato e implementato numerosi oggetti tecnologici volanti. Con il BionicBee, il Bionic Learning Network ha sviluppato per la prima volta un oggetto che può volare in grandi quantità e in modo completamente autonomo in uno sciame. Il BionicBee farà la sua prima esibizione di volo ad Hannover Messe 2024. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/07 | Globale Belgio Irlanda Paesi Bassi Gran Bretagna Volo autonomo in uno sciame Il Bionic Learning Network si è dedicato allo studio del volo per oltre 15 anni. Oltre all’analisi ... Leggi communicato stampa
Festo presenta un concetto unico per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di idrogeno, utilizzando batteri, il "BionicHydrogenBattery". L'azienda dimostrerà come i bioprocessi industriali possano essere gestiti in modo efficiente a lungo termine, utilizzando una vasta gamma di componenti e soluzioni dal portfolio prodotti Festo. Inoltre, Festo si impegna nella biologizzazione come progetto di apprendimento offrendo sistemi di apprendimento modulari, una qualifica aggiuntiva della Camera di Commercio e lo sviluppo di un corso di laurea in... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/07 | Globale La biologizzazione rende possibili le innovazioni ... Festo presenta un concetto unico per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di idrogeno, utilizzando ... Leggi communicato stampa
Festo facilita il lavoro dei propri utenti grazie alla nuova unità di valvole VTUX, che mette a disposizione le funzioni dei terminali valvole CPV, MPA-L/S e VTUG. Questa soluzione è supportata dal sistema di comunicazione AP-I e AP-A, che crea una piattaforma ideale per la produzione digitalizzata. Questo approccio garantisce flessibilità e apertura, secondo il motto "Open Architecture". Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/07 | Globale Funzioni sicure, garantite da VTUX Festo facilita il lavoro dei propri utenti grazie alla nuova unità di valvole VTUX, che mette a ... Leggi communicato stampa
I semi sono il nuovo oro. Perché? Gli alimenti di origine vegetale possono nutrire una popolazione mondiale in continua crescita. Tuttavia, il cambiamento climatico, le infestazioni e le malattie minacciano l'agricoltura. Per supportare lo sviluppo di semi resistenti e renderli disponibili all'agricoltura, i selezionatori di piante hanno bisogno di enormi quantità di DNA. Proprio per questo motivo, Synchron Lab ha sviluppato la "fabbrica di DNA", automatizzata con sistemi di movimentazione, assi elettrici, pinze pneumatiche e sensori Festo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/06 | Globale Germania Una vera fabbrica modulare di DNA I semi sono il nuovo oro. Perché? Gli alimenti di origine vegetale possono nutrire una popolazione ... Leggi communicato stampa
I dispositivi portatili per la ventilazione respiratoria, i bioreattori o la dosatura di gas inerti si basano tutti sulla massima dinamica di controllo. Il regolatore di portata proporzionale VEMD di Festo offre proprio questa caratteristica. Inoltre, il costo è notevolmente ridotto rispetto alle soluzioni comparabili per il controllo dell'aria, dell'ossigeno e dei gas inerti. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/06 | Globale Germania Regolatore di portata proporzionale silenzioso ... I dispositivi portatili per la ventilazione respiratoria, i bioreattori o la dosatura di gas inerti ... Leggi communicato stampa
Se c'è una cosa che la pandemia di COVID-19 ci ha insegnato, è che i laboratori attribuiscono enorme importanza a elevati rapporti di flusso dei campioni. Nonostante personale di laboratorio altamente qualificato, questa domanda non può più essere soddisfatta. L'automazione dei processi di laboratorio è inevitabile, ecco perché MolGen, ha sviluppato PurePrep TTR, che può preparare 320 campioni di pazienti all'ora, per la successiva elaborazione molecolare. L'azienda olandese utilizza la tecnologia di automazione specifica per laboratori di... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/06 | Globale Rapporti di flusso di campioni estremamente ... Se c'è una cosa che la pandemia di COVID-19 ci ha insegnato, è che i laboratori attribuiscono enorme ... Leggi communicato stampa
Dosare, aspirare e controllare quantità estremamente piccole di liquidi e gas aggressivi non è un problema con l’elettrovalvola a separazione di fluido VYKA di Festo. Potente e compatto, ha una larghezza di soli 7 mm ed è in grado di dosare e aspirare quantità estremamente piccole di liquido, in modo molto preciso. Inoltre, rispetta i rigorosi requisiti di tenuta per le applicazioni di gas. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/06 | Globale Powerhouse compatto e a tenuta stagna Dosare, aspirare e controllare quantità estremamente piccole di liquidi e gas aggressivi non è un ... Leggi communicato stampa