Eichenberger convince rispetto ai prodotti del mercato cinese
Eichenberger ha avuto successo nel confronto con i produttori locali cinesi nella progettazione della nuova ...
Leggi comunicato stampa
Eichenberger ha avuto successo nel confronto con i produttori locali cinesi nella progettazione della nuova pinza Festo grazie a una qualità eccezionale (5000% in più di prestazioni operative nel test di resistenza), la produzione da una sola fonte, anni di esperienza e la stretta collaborazione durante l'intero processo di sviluppo dall'inizio alla fine.