The Festo Motion Terminal VTEM combines digitalisation and pneumatics. Quickly activated Motion Apps are revolutionising pneumatics by increasing flexibility and energy efficiency, and accelerating production processes. Thanks to the new Motion App “Flow control”, the VTEM now makes filling containers such as bottles with nitrogen or other gases more profitable and economical. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/27 | Globale Control several flow rates simultaneously The Festo Motion Terminal VTEM combines digitalisation and pneumatics. Quickly activated Motion Apps ... Leggi communicato stampa
Il 29 luglio, Festo e l'IPA Fraunhofer sono state premiate per lo sviluppo dell’App "Virus Fighters Handbook" alla cerimonia della Give a Breath Challenge a Monaco di Baviera, un concorso di idee organizzato da Munich Re e dalla Fraunhofer Society per combattere la crisi del corona virus. Leggi communicato stampa Immagine Munich Re 2021/04/26 | Globale L' app Festo vince la Give a Breath Challenge Il 29 luglio, Festo e l'IPA Fraunhofer sono state premiate per lo sviluppo dell’App "Virus Fighters ... Leggi communicato stampa
Festo Motion Terminal VTEM combina digitalizzazione e pneumatica. Le Motion App stanno rivoluzionando la pneumatica aumentando la flessibilità, l'efficienza energetica e accelerando i processi di produzione. Questo comporta vantaggi per la tecnologia di movimentazione, perché la piattaforma di automazione VTEM apre la porta al Pick&Place tramite la pneumatica. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/03/02 | Globale Pick&Place ancora più semplice con VTEM Festo Motion Terminal VTEM combina digitalizzazione e pneumatica. Le Motion App stanno ... Leggi communicato stampa