© Festo SE & Co. KG
DSNU
Le caratteristiche tecniche del cilindro DSNU sono sempre in continua evoluzione: il risultato finale è un cilindro rotondo a norma ISO, ancora più liscio e facile da usare.
© Festo SE & Co. KG
ADN-S
Il cilindro compatto ADN-S vanta un corpo costituito da un unico pezzo e dal peso ridotto.
© Festo SE & Co. KG
2023/03/13
|
Globale
Better gripping with intelligent picking robots
Production, warehouse, shipping - where goods are produced, stored, sorted or packed, picking also takes place. ...
Leggi comunicato stampa
Production, warehouse, shipping - where goods are produced, stored, sorted or packed, picking also takes place. This means that several individual goods are removed from storage units such as boxes or cartons and reassembled. With the FLAIROP (Federated Learning for Robot Picking) project Festo and researchers from the Karlsruhe Institute of Technology (KIT), together with partners from Canada, want to make picking robots smarter using distributed AI ...
© Festo SE & Co. KG
FLAIROP
Nel progetto di ricerca FLAIROP, i robot vengono addestrati con diversi articoli in luoghi separati. I pesi di tutte le stazioni vengono raccolti e ottimizzati utilizzando vari criteri. Quindi la versione migliorata viene riprodotta alle stazioni...
© Festo SE & Co. KG
2021/06/23
|
Globale
Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la ...
Leggi comunicato stampa
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la combinazione in sistemi a sbalzo 2D e 3D. Sviluppati per applicazioni nell'industria elettronica, applicazioni desktop e nel nuovo settore battery manufacturing, sviluppati per essere accoppiati a servomotori Festo e terze parti, con particolare attenzione ai produttori Asiatici.
© Festo SE & Co. KG
Asse a vite ELGT 2
L'elevata capacità di carico e la rigidità fornite dalla doppia guida integrata, rendono l'asse a vite ELGT ideale per carichi elevati e corse fino a 1400 mm.
© Festo SE & Co. KG
Asse a vite ELGT 1
Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti: asse a vite ELGT di Festo per sistemi a sbalzo.
© Solukon Maschinenbau GmbH
2021/06/15
|
Globale
Automating depowdering in 3D printing
Industry experts are forecasting a golden era for additive manufacturing, with annual growth rates of 24% ...
Leggi comunicato stampa
Industry experts are forecasting a golden era for additive manufacturing, with annual growth rates of 24% anticipated into 2024. The automation of 3D printing processes offers further growth potential, for example in feeding or depowdering the components. When it comes to the depowdering of laser-melted metal parts, Solukon is the world's leading supplier. It is working together with Festo, the global player in industrial automation technology, to ...
© Festo SE & Co. KG
Felix Hantsch
Felix Hantsch, project manager in Innovation and Robotics Cluster DACH at Festo.
© Solukon Maschinenbau GmbH
Andreas Hartmann, Solukon
Andreas Hartmann, CEO and technical director of Solukon.