© WorldSkills International
Industry 4.0
The new skill in Shanghai is Industry 4.0.
© Festo SE & Co. KG
2021/08/31
|
Globale
Sicurezza in modalità Fail-Safe
Il circuito Fail-Safe integrato nel quadro elettrico, pronto per l'installazione, è ...
Leggi comunicato stampa
Il circuito Fail-Safe integrato nel quadro elettrico, pronto per l'installazione, è un'alternativa sicura ed economica quando si tratta dell’utilizzo di una tecnologia Fail-Safe. Garantisce il raggiungimento di una posizione di sicurezza predefinita, di un attuatore a semplice effetto, in caso di mancanza di pressione o alimentazione a monte.
© Festo SE & Co. KG
Quadro elettrico con circuito di sicurezza
Sicuro ed economico: il circuito fail-safe preconfigurato nel quadro elettrico pronto per l'installazione.
© Festo SE & Co. KG
2021/08/31
|
Globale
Le pistole di saldatura servo-pneumatiche Festo riducono i tempi di fermo ...
Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed efficienza delle ...
Leggi comunicato stampa
Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed efficienza delle pistole saldatrici servo-pneumatiche Festo. Tanto da avere installato più di 2.500 pistole robot di saldatura nelle carrozzerie del marchio premium. Questa casa automobilistica è ora in grado di ridurre i tempi di fermo del 25%, grazie a un sistema Festo di manutenzione predittiva, pronto per l'intelligenza artificiale.
artificial intelligence
© Festo SE & Co. KG
Dashboard Manutenzione predittiva
Tutto in vista: i dashboard per la manutenzione predittiva offrono una panoramica dello stato della macchina.
© Festo SE & Co. KG
2021/07/26
|
Globale
Soluzioni integrate per la gestione dei liquidi
Uno dei temi principali dell'automazione di laboratorio è la gestione di quantità ...
Leggi comunicato stampa
Uno dei temi principali dell'automazione di laboratorio è la gestione di quantità estremamente piccole di liquidi, dai millilitri ai nanolitri. Ecco perché Festo offre unità funzionali compatte e perfettamente integrate. Questi componenti standardizzati consentono ai produttori di sistemi e apparecchiature di ridurre i tempi di sviluppo e, allo stesso tempo, di soddisfare rigorosi requisiti di qualità, in modo ...
Italian translation unavailable for Erweiterung des Official Partner Netzwerkes.
© Festo SE & Co. KG
Pneumatic drives from core range
Impressive value for money: the compact pneumatic drives ADN-S, DSNU and DGST are part of the Festo core product range, which means fast delivery even in large quantities. 
© Festo SE & Co. KG
2021/07/07
|
Globale
Robusto e dai molti talenti
I componenti pneumatici del core product range Festo offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Dal ...
Leggi comunicato stampa
I componenti pneumatici del core product range Festo offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Dal cilindro compatto ADN-S al cilindro tondo DSNU, o alla mini-slitta DGST, questi attuatori svolgono i movimenti richiesti nella maggior parte degli scenari applicativi, mentre la loro robustezza garantisce macchine e sistemi affidabili.
© Festo SE & Co. KG
Mini slitta DGST
La mini-slitta più piccola sul mercato ora è disponibile anche in una versione a specchio.