© Festo SE & Co. KG
Smontaggio sicuro dei moduli della batteria
Festo ha già sviluppato e presentato un primo sistema di smontaggio meccanico modulare per moduli e pacchi batteria. Questo sistema utilizza sia sistemi di movimentazione e di presa che componenti collaudati dell'automazione pneumatica ed...
© Festo SE & Co. KG
2023/05/23
|
Globale
Chiudere il loop della mobilità elettrica in modo sostenibile
Secondo le stime, entro il 2025 dovranno essere riciclate circa 600.000 tonnellate di batterie provenienti da ...
Leggi comunicato stampa
Secondo le stime, entro il 2025 dovranno essere riciclate circa 600.000 tonnellate di batterie provenienti da autovetture elettriche. Poiché le batterie sono dispositivi di accumulo di energia realizzati con materie prime preziose, questo pone la questione della sostenibilità. Festo offre quindi concetti di automazione modulare non solo per la produzione di celle, l'assemblaggio di moduli e pacchi batteria e l'integrazione di ...
© Festo SE & Co. KG
2023/05/15
|
Globale
Batterie sicure per veicoli elettrici
Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal funzionamento ...
Leggi comunicato stampa
Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal funzionamento impeccabile delle batterie. HAHN Automation Group ha quindi sviluppato un tester per la batteria che esegue un test completo delle unità mobili di accumulo dell'energia completamente automatico. Al centro dell'attenzione un cavalletto a 3 assi per prove ottiche e di tenuta, costituito da azionamenti elettrici Festo.
© Festo SE & Co. KG
HAHN Automation Group - Cavalletto a 3 assi Festo
Nella fase centrale: un portale a 3 assi per prove ottiche e di tenuta costituito da azionamenti elettrici di Festo.
© Festo SE & Co. KG
HAHN Automation Group - Sistema test di fine linea
Tutti gli scenari di test rilevanti per il 90% di tutti i pacchi batteria disponibili sul mercato possono essere implementati sul sistema di test di fine linea.
© Festo SE & Co. KG
HAHN Automation Group - Tester batteria EOLT
Test completamente automatizzati al 100% delle celle della batteria: con il tester della batteria EOLT di HAHN Automation Group.
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - EHPS electric standard gripper from Festo
The electric parallel gripper EHPS from Festo also contributes to the flexibility of the Elematic 3001 WAH case packer by reliably adapting the gripping force to sensitive workpieces.
© Festo SE & Co. KG
2022/10/19
|
Globale
Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical drive
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is ...
Leggi comunicato stampa
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing.
© Festo SE & Co. KG
ELGT cantilever electro-mechanical drive
The new ELGT cantilever electro-mechanical drive from Festo combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, making it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing.