© Festo SE & Co. KG
Christian Heidinger, ViscoTec
“Avere il modulo consegnato pronto per l'installazione da Festo ci fa risparmiare tempo e fatica, poiché sappiamo che possiamo installarlo direttamente nel dispositivo di applicazione della cartuccia senza alcuna regolazione e possiamo fare...
© Festo SE & Co. KG
2021/11/22
|
Globale
Dosaggio ad alta precisione con diverse viscosità
L'incollaggio preciso dei display degli smartphone, l'applicazione di pasta termica o l'incollaggio ...
Leggi comunicato stampa
L'incollaggio preciso dei display degli smartphone, l'applicazione di pasta termica o l'incollaggio di microcamere sono solo una selezione dei processi adesivi che rappresentano le competenze di dosaggio di ViscoTec. Ora l'azienda ha presentato unità di applicazione a cartuccia progettate per l'alimentazione precisa e pulita di adesivi, paste e siliconi di diverse viscosità, supportate da un modulo di controllo ...
© Festo SE & Co. KG
ViscoTec eco-FEED
Gli ultimi dispositivi per lo svuotamento automatico e uniforme delle cartucce a doppia camera sono chiamati eco-FEED (mostrato qui) e vipro-FEED DC. Il modulo di controllo è integrato nella parte inferiore. Nella parte superiore sono visibili i...
© Festo SE & Co. KG
Modulo di controllo per ViscoTec
Il cuore del sistema: il modulo di controllo fornito da Festo, pronto per l'installazione, monitora la pressione e la qualità dell'applicazione dell'adesivo, indipendentemente dalla temperatura e dalla viscosità.
© Festo SE & Co. KG
ViscoTec – applicazione di pasta termica
Massima precisione di erogazione con i sistemi del leader di mercato ViscoTec, che si tratti di incollare display per smartphone e mini fotocamere o applicare pasta termica.
© Festo SE & Co. KG
2021/12/15
|
Globale
Primo sensore di finecorsa con funzione di auto teach
La regolazione dei sensori di finecorsa, per rilevare la posizione finale della corsa del pistone di un ...
Leggi comunicato stampa
La regolazione dei sensori di finecorsa, per rilevare la posizione finale della corsa del pistone di un cilindro pneumatico, può essere un processo complesso. Grazie al nuovo SDBT-MSX di Festo, il primo sensore di finecorsa con funzione di autoapprendimento del miglior punto di commutazione, tutto sarà estremamente semplice!
© Festo SE & Co. KG
Sensore di prossimità SDBT
Il sensore di prossimità SDBT-MSX con autoapprendimento, apprende la posizione finale del pistone stesso una volta installato in una posizione approssimativa.
© Festo SE & Co. KG
2021/06/23
|
Globale
Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la ...
Leggi comunicato stampa
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la combinazione in sistemi a sbalzo 2D e 3D. Sviluppati per applicazioni nell'industria elettronica, applicazioni desktop e nel nuovo settore battery manufacturing, sviluppati per essere accoppiati a servomotori Festo e terze parti, con particolare attenzione ai produttori Asiatici.
© Festo SE & Co. KG
Asse a vite ELGT 2
L'elevata capacità di carico e la rigidità fornite dalla doppia guida integrata, rendono l'asse a vite ELGT ideale per carichi elevati e corse fino a 1400 mm.
© Festo SE & Co. KG
Asse a vite ELGT 1
Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti: asse a vite ELGT di Festo per sistemi a sbalzo.