ELGD Toothed Belt
© Festo SE & Co. KG
2024/11/08
|
Globale
Rigido, resistente, elettromeccanico
Tecnologia di guida innovativa, elevata rigidità e capacità di carico - queste sono le ...
Leggi comunicato stampa
Tecnologia di guida innovativa, elevata rigidità e capacità di carico - queste sono le caratteristiche della nuova famiglia di assi ELGD di Festo. Questi nuovi attuatori meccanici offrono elevate forze di avanzamento e accelerazioni, per tempi di ciclo più brevi e lunga durata. La copertura della guida è garantita da una bandella in acciaio inossidabile esterna, studiata appositamente per non creare attrito e formazione di ...
© Festo SE & Co. KG
2024/09/18
|
Globale
Controllo preciso dei gas inerti
Il regolatore di portata in massa VEFC di Festo è la scelta ideale ovunque sia necessario un controllo ...
Leggi comunicato stampa
Il regolatore di portata in massa VEFC di Festo è la scelta ideale ovunque sia necessario un controllo preciso dei gas inerti. Grazie alla tecnologia piezoelettrica, offre un ottimo rapporto qualità/prezzo ed è particolarmente adatto per l'uso nella produzione di elettronica, nell'industria alimentare e in altre applicazioni che richiedono l'utilizzo di gas di protezione.
© Festo SE & Co. KG
Regolatore di portata in massa VEFC
Compatto e flessibile grazie alla tecnologia piezoelettrica, il regolatore di portata in massa VEFC
© Festo SE & Co. KG
2024/09/04
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo Controlled Pneumatics
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new ...
Leggi comunicato stampa
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control.
Italian translation unavailable for Jetzt noch mehr hochwertige elektrische Automatisierungstechnik.
© Festo SE & Co. KG
2024/04/24
|
Globale
Balzo tecnologico per la pneumatica grazie al piezo
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta ...
Leggi comunicato stampa
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta aprendo nuove prospettive per la pneumatica. Con questa tecnologia, ad esempio, la compatta unità di valvole proporzionale VTEP raggiunge un controllo di pressione estremamente sensibile, fino a meno di 1 mbar, ideale per applicazioni come la lucidatura di wafer nella produzione di chip o applicazioni di patch clamp nel life science. ...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - utilizzo nella produzione di batterie
Il VTEP è adatto per il controllo del nastro delle pellicole delle batterie.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - utilizzo in fotolitografia
Valvole come il VTEP vengono utilizzate come pilota per le valvole dei fluidi. Nella fotolitografia, ad esempio, è necessario applicare con precisione uno strato resistente alla luce sui wafer. Una funzione di aspirazione evita che eccesso di...
© Festo SE & Co. KG
Lucidatura dei wafer con VTEP
Controllo ad alta precisione di 5 zone di pressione, per una lucidatura estremamente delicata dei wafer con VTEP.
© Festo SE & Co. KG
Unità di valvole proporzionale VTEP
Molto compatto: 10 canali di lavoro su una larghezza totale inferiore ai 120 mm.