© Festo SE & Co. KG
Cobot E30
Magswitch E-Series intelligent magnetic grippers reduce end-effector size, lower cycle time, ensure safety, and offer new solutions. Shown here is the CoBot SmartMagGrip E30 for collaborative robotic applications.Magswitch E-Series intelligent...
© Festo SE & Co. KG
2021/11/15
|
Globale
Il giusto sistema di movimentazione in pochi minuti
Con Handling Guide Online, i progettisti possono creare il giusto sistema di movimentazione Festo, pronto per ...
Leggi comunicato stampa
Con Handling Guide Online, i progettisti possono creare il giusto sistema di movimentazione Festo, pronto per l'installazione, in tempi record, che si tratti di un portale con superficie lineare e planare 2D, un portale 3D o un nuovo sistema a sbalzo 3D. Ora non solo possono progettare robot cartesiani estremamente compatti o estremamente dinamici, utilizzando l'intuitivo software di configurazione e ordinazione, ma possono anche beneficiare ...
© Festo SE & Co. KG
Handling Guide Online
Con Handling Guide Online, i costruttori di macchine e sistemi sono in grado di ridurre il loro time to market per i sistemi di movimentazione integrati fino al 70%.
© Festo SE & Co. KG
2021/11/16
|
Globale
Degassing affidabile nella produzione di celle di batteria
Il degassing and sealing sono processi chiave nella produzione di celle della batteria, che seguono ...
Leggi comunicato stampa
Il degassing and sealing sono processi chiave nella produzione di celle della batteria, che seguono direttamente il contatto iniziale delle celle della batteria con la tensione elettrica. Le celle della batteria vengono perforate ed estratto il gas di formazione prodotto durante il contatto. Gli attuatori pneumatici ed elettrici di Festo vengono utilizzati per movimentare e perforare le celle della batteria.
© Festo SE & Co. KG
ViscoTec – applicazione di pasta termica
Massima precisione di erogazione con i sistemi del leader di mercato ViscoTec, che si tratti di incollare display per smartphone e mini fotocamere o applicare pasta termica.
© Festo SE & Co. KG
2021/12/15
|
Globale
Primo sensore di finecorsa con funzione di auto teach
La regolazione dei sensori di finecorsa, per rilevare la posizione finale della corsa del pistone di un ...
Leggi comunicato stampa
La regolazione dei sensori di finecorsa, per rilevare la posizione finale della corsa del pistone di un cilindro pneumatico, può essere un processo complesso. Grazie al nuovo SDBT-MSX di Festo, il primo sensore di finecorsa con funzione di autoapprendimento del miglior punto di commutazione, tutto sarà estremamente semplice!
© Festo SE & Co. KG
Sensore di prossimità SDBT
Il sensore di prossimità SDBT-MSX con autoapprendimento, apprende la posizione finale del pistone stesso una volta installato in una posizione approssimativa.
© Festo SE & Co. KG
2021/08/31
|
Globale
Le pistole di saldatura servo-pneumatiche Festo riducono i tempi di fermo ...
Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed efficienza delle ...
Leggi comunicato stampa
Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed efficienza delle pistole saldatrici servo-pneumatiche Festo. Tanto da avere installato più di 2.500 pistole robot di saldatura nelle carrozzerie del marchio premium. Questa casa automobilistica è ora in grado di ridurre i tempi di fermo del 25%, grazie a un sistema Festo di manutenzione predittiva, pronto per l'intelligenza artificiale.
artificial intelligence
© Festo SE & Co. KG
Dashboard Manutenzione predittiva
Tutto in vista: i dashboard per la manutenzione predittiva offrono una panoramica dello stato della macchina.
© Festo SE & Co. KG
Manutenzione predittiva per le pistole di saldatura
Riduci i tempi di fermo del 25% con le pistole di saldatura servo-pneumatiche di Festo, pronte per l'intelligenza artificiale.