© Festo SE & Co. KG
Pedia Roid Simulazione trattamento dentale 1
Robot Pedia_Roid per dentisti e assistenti odontoiatrici: la tecnologia Piezo simula realisticamente i movimenti.
Italian translation unavailable for Festo Introduces a Unique Valve Manifold with Integrated Safety and EtherNet/IP Connectivity .
© Festo SE & Co. KG
IO link pyramid
IO-Link: With controllers, valve terminals, proportional valves and sensors, Festo offers a complete range of IO-Link-capable automation technology.
© Festo SE & Co. KG
2022/09/20
|
Globale
Tecnologia Nerada® per ingombro e risparmio energetico
Il processo brevettato Nereda di Royal HaskoningDHV offre impianti di trattamento delle acque reflue che ...
Leggi comunicato stampa
Il processo brevettato Nereda di Royal HaskoningDHV offre impianti di trattamento delle acque reflue che occupano il 75% in meno di spazio rispetto agli impianti convenzionali, richiedono solo il 50% dell'energia e sono anche inodori, offrendo allo stesso tempo eccellenti prestazioni di purificazione. La tecnologia di automazione pneumatica Festo garantisce sequenze di processo affidabili ed esatte, mentre gli esperti Festo forniscono supporto ...
© Festo SE & Co. KG
Gruppo valvola di processo
Le unità di valvole di processo preassemblate assicurano che i componenti corrispondano tra loro, facilitano l'installazione e danno sicurezza di pianificazione, anche nel caso di soluzioni specifiche per il cliente.
© Festo SE & Co. KG
Valve terminal CPX-VTSA with bus module
Valve terminal CPX-VTSA with the new bus module CPX-FB44/45: Festo has upgraded its PROFINET bus interfaces for the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
VUVG assembly line
Festo’s two-step production concept: In the first step, the Global Production Centers produce the basic product components efficiently and in high quantities. This production step is tailored to worldwide demand and does not tend to be linked to...
© Festo SE & Co. KG
Technology plant Scharnhausen
Festo’s two-step production concept: In the first step, the Global Production Centers produce the basic product components efficiently and in high quantities. This production step is tailored to worldwide demand and does not tend to be linked to...
© Festo SE & Co. KG
Assembly 1
In manufacturing and assembly, employees work according to the Festo Value Production system (FVP). This defines international standards for operating processes within value creation chains and is based on closely involving employees in defining...