© Festo SE & Co. KG
2024/03/28
|
Globale
Standardisation benefits all packaging lines
Standardisation is a recipe for success for a fruitful collaboration between packaging machine manufacturers ...
Leggi comunicato stampa
Standardisation is a recipe for success for a fruitful collaboration between packaging machine manufacturers and automation specialists. The strategic partnership between Syntegon and Festo is a great example of this. Thanks to this cooperation, Syntegon was able to simplify its processes and manage the challenges posed by the pandemic and the supply chain crisis more effectively.
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - Valve terminal MPA
The valve terminal MPA from Festo with integrated proportional valves used as standard in the Sepion Coater 175 performs crucial functions. Among other things, it ensures the correct shape of the spray jet and optimum atomisation of the spray...
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - RMA (Range Manual Assembly) pilot system
Syntegon's RMA (Range Manual Assembly) pilot system is a highly flexible assembly station for auto-injectors, pens, needle protection systems and other medical devices.
© Syntegon
Syntegon - Sepion Coater
The Sepion Coater series with drum sizes from 175 to 1000 litres is used for coating tablets with films and sugar.
Italian translation unavailable for Hochdynamisch und leise Drücke regeln.
© Festo SE & Co. KG
2023/01/25
|
Globale
La tecnologia della valvola proporzionale lo rende possibile
La sostenibilità degli imballaggi in cartone, ne sta aumentando l’utilizzo, al posto degli ...
Leggi comunicato stampa
La sostenibilità degli imballaggi in cartone, ne sta aumentando l’utilizzo, al posto degli imballaggi in plastica. Un punto chiave nella produzione di scatole pieghevoli è l'incollaggio ad alta precisione dei fustellati. L'azienda Baumer hhs è leader di mercato globale per applicazioni di questo tipo, con la sua pompa a doppio pistone DPP – supportata dalla valvola proporzionale VPPM di Festo.
© Festo SE & Co. KG
Baumer - incollatrice
Le incollatrici raggiungono velocità di oltre 700 metri al minuto e possono incollare ben oltre 40.000 scatole pieghevoli all'ora, a seconda delle dimensioni dell'imballaggio.
© Festo SE & Co. KG
Baumer - regolatore di pressione proporzionale VPPM
Regolatore di pressione proporzionale VPPM di Festo: la pompa a pistone DPP, regola la pressione di ingresso dell'aria anziché la pressione del fluido, impostando così la pressione del fluido richiesta. Il VPPM controlla il volume d'aria...
© Festo SE & Co. KG
Baumer - pompa a doppio pistone DPP
Pompa a doppio pistone DPP di Baumer hhs: il fulcro del processo di incollaggio – la valvola proporzionale VPPM di Festo è visibile in basso nella foto.