© Festo SE & Co. KG
Festo Automation Platform (AP)
The Festo Automation Platform (AP) provides the utmost in topology flexibility. All the distributed and decentralized I/O are under a single IP address.
© Festo SE & Co. KG
Festo Motion Control Package (FMCP)
The Festo Motion Control Package (FMCP) control panel arrives wired and ready for installation. This image shows the full edition cabinet that houses up to six drives, the compact panel houses three drives.
© Festo SE & Co. KG
2024/02/15
|
Globale
Moving loads at the tip of two fingers
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and ...
Leggi comunicato stampa
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries.
© Festo SE & Co. KG
Jan Seyler
Jan Seyler, Head of Advanced Development Analytics and Control at Festo: "Our many years of experience in the fields of mechanics, logistics and industrial automation, as well as our AI expertise as a team, have enabled us to develop this complete...
© Adolf Würth GmbH & Co. KG
Roland Schneider, Würth
Roland Schneider, Head of the Technical Department at Würth.: "An advantage of the Festo solution is that it requires no teaching or training. Just do it, just get started. It also works with any robot and vision system, making us flexible in our...
© Adolf Würth GmbH & Co. KG
Johannes Scheuermann, Würth
Johannes Scheuermann, Head of Inventory Management at Würth: "We were impressed by the team spirit and the high level of expertise of the developers and researchers at Festo. We are convinced that this project will enable us to significantly...
© Festo SE & Co. KG
2024/04/24
|
Globale
Balzo tecnologico per la pneumatica grazie al piezo
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta ...
Leggi comunicato stampa
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta aprendo nuove prospettive per la pneumatica. Con questa tecnologia, ad esempio, la compatta unità di valvole proporzionale VTEP raggiunge un controllo di pressione estremamente sensibile, fino a meno di 1 mbar, ideale per applicazioni come la lucidatura di wafer nella produzione di chip o applicazioni di patch clamp nel life science. ...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - utilizzo nella tecnica del patch clamping
Con il VTEP, è possibile implementare applicazioni come il patch clamping delle cellule umane, utilizzando pressione e vuoto.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - utilizzo nella produzione di batterie
Il VTEP è adatto per il controllo del nastro delle pellicole delle batterie.