© Adolf Würth GmbH & Co. KG
Festo and Würth innovation partnership_Image 2
The customized Festo GripperAI solution can grip almost anything you put in front of it - and what the gripper and robot are designed for. The grippers specially developed for this project set new standards in robot technology, while the suction...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - utilizzo in fotolitografia
Valvole come il VTEP vengono utilizzate come pilota per le valvole dei fluidi. Nella fotolitografia, ad esempio, è necessario applicare con precisione uno strato resistente alla luce sui wafer. Una funzione di aspirazione evita che eccesso di...
© Festo SE & Co. KG
Lucidatura dei wafer con VTEP
Controllo ad alta precisione di 5 zone di pressione, per una lucidatura estremamente delicata dei wafer con VTEP.
© Festo SE & Co. KG
Unità di valvole proporzionale VTEP
Molto compatto: 10 canali di lavoro su una larghezza totale inferiore ai 120 mm.
© Adolf Würth GmbH & Co. KG
Festo and Würth innovation partnership_Image 1
Festo developed an AI robot solution for Würth that efficiently handles heavy parts and various objects in particular, thus significantly reducing the workload on employees and increasing efficiency in operations.
© Adolf Würth GmbH & Co. KG
2024/06/28
|
Globale
Festo develops AI robot solution for logistics center at Würth
The innovation partnership between Festo and Würth has already lasted two years, and the first phase of ...
Leggi comunicato stampa
The innovation partnership between Festo and Würth has already lasted two years, and the first phase of the partnership is now coming to an end – with success: the prototype works. Würth wants to comprehensively test Festo's tailor-made AI software solution at the Reinhold Würth Innovation Center Curio, discuss it with employees and, if everything proves successful, implement it in its logistics centers worldwide.
© Festo SE & Co. KG
Dalla piattaforma CPX-AP-A all'unità valvole VTUG
Festo offre un'ampia selezione di prodotti per un'automazione dei processi di produzione e utilizzo dell’idrogeno sicura ed efficiente.
© Festo SE & Co. KG
Produzione sicura di idrogeno mediante elettrolisi
L'idrogeno verde è prodotto attraverso un processo di elettrolisi dell'acqua alimentato da fonti di energia rigenerative, come quella solare, eolica e idroelettrica.
© Festo SE & Co. KG
Idrogeno verde per diversi settori industriali
Festo si impegna a supportare i diversi settori industriali per quanto riguarda il trend dell'idrogeno verde
© Festo SE & Co. KG
Immagazzinare l'idrogeno verde
La produzione e l’impiego di idrogeno verde richiedono infrastrutture apposite, dagli impianti di elettrolisi dell'acqua alle stazioni di rifornimento o di compressione di idrogeno.