© Festo SE & Co. KG
2022/11/11
|
Globale
Assemblaggio sicuro di macchine per la risonanza magnetica
Il futuro appartiene alla cooperazione uomo-robot. Il costruttore di sistemi BEC ha sviluppato una soluzione ...
Leggi comunicato stampa
Il futuro appartiene alla cooperazione uomo-robot. Il costruttore di sistemi BEC ha sviluppato una soluzione collaborativa per Siemens Healthineers. Inserisce con precisione bobine del peso di diverse tonnellate nei magneti delle macchine per risonanza magnetica (MRI). I cilindri elettrici Festo, che assicurano una presa sicura delle bobine, svolgono un ruolo cruciale in questo caso.
© Festo SE & Co. KG
BEC – Collaborazione con Festo
Hans-Günther Nusseck, project manager di BEC (a sinistra), e Timo Kloker, tecnico commerciale di Festo, discutono dell'uso dei cilindri elettrici Festo nel sistema.
© Festo SE & Co. KG
BEC – Hans-Günther Nusseck
Hans-Günther Nusseck, project manager presso BEC
© Festo SE & Co. KG
BEC – Servoazionamento CMMT-ST
Pratico: gli amplificatori di azionamento, in questo caso i servoazionamenti CMMT-ST, sono montati sul robot stesso, anziché sul sistema di presa. Questo libera spazio sulla pinza e lo rende meno complicato.
© Festo SE & Co. KG
BEC – Supporti con cilindri elettrici
Flessibili, robusti e precisi: i supporti con elettrocilindri Festo devono essere sufficientemente potenti da poter sostenere bobine fino a 1,5 tonnellate, ma allo stesso tempo non devono danneggiarli.
© Festo SE & Co. KG
BEC – Sistema di presa ad alta tecnologia
Sistema di presa ad alta tecnologia sul robot a braccio articolato. È fondamentale che le bobine non si attorciglino o scivolino quando la pinza le preleva e le inserisce nei magneti; la tolleranza per l'inserimento delle bobine nei magneti...
© Festo SE & Co. KG
BEC – Inserimento di bobine nei magneti
Soluzione collaborativa: bobine di diverse tonnellate vengono inserite con precisione nei magneti delle macchine per la risonanza magnetica.
© Festo SE & Co. KG
2022/09/10
|
Globale
Remote IO system taken to a whole new level
The decentralised IO system CPX-AP-I allows compact and lightweight I/O modules as well as the decentralised ...
Leggi comunicato stampa
The decentralised IO system CPX-AP-I allows compact and lightweight I/O modules as well as the decentralised valve terminals from Festo to be integrated into major host systems in a flexible and scalable way. Another advantage of CPX-AP-I is its seamless connectivity from the field level right through to the cloud, providing access to features such as predictive maintenance. This makes digitalisation incredibly easy.
© Festo SE & Co. KG
CPX-AP-I
A remote IO system that is all set for the future of digitalisation: CPX-AP-I from Festo. (Photo: Festo SE & Co. KG)