© Festo SE & Co. KG
Modulo di controllo per ViscoTec
Il cuore del sistema: il modulo di controllo fornito da Festo, pronto per l'installazione, monitora la pressione e la qualità dell'applicazione dell'adesivo, indipendentemente dalla temperatura e dalla viscosità.
2021/10/20
|
Irlanda, Gran Bretagna
Grolsch bottling plant upgrade goes with a swing, thanks to Festo automation
New servo technology from Festo is helping Grolsch to put the iconic swing tops on its bottles of lager. The ...
Leggi comunicato stampa
New servo technology from Festo is helping Grolsch to put the iconic swing tops on its bottles of lager. The ‘swing-top transfer unit’ was custom-designed by Festo in conjunction with system integrator MCA Linear Motion Robotics and is installed at the Grolsch Enschede plant in The Netherlands.
© Festo SE & Co. KG
Grolsch pic 2
The Grolsch 'swing-top transfer unit' features the new Festo EMMT servo motor and CPX-E automation system and provides approximately 3,800 bottles per hour with a porcelain cap and rubber ring.
Grolsch pic 1
New servo technology from Festo is helping Grolsch to put the iconic swing tops on its bottles of lager.
© Festo SE & Co. KG
ViscoTec – applicazione di pasta termica
Massima precisione di erogazione con i sistemi del leader di mercato ViscoTec, che si tratti di incollare display per smartphone e mini fotocamere o applicare pasta termica.
© Festo SE & Co. KG
2021/10/14
|
Globale
Lo strumento di selezione consente di risparmiare denaro e riduce le ...
In automazione la scelta della giusta tecnologia di azionamento consente di risparmiare denaro e, allo stesso ...
Leggi comunicato stampa
In automazione la scelta della giusta tecnologia di azionamento consente di risparmiare denaro e, allo stesso tempo, difende il clima. Come fanno quindi gli utenti a trovare la giusta tecnologia, che consenta loro di ridurre le emissioni di anidride carbonica a lungo termine? La nuova Guida CO2 & TCO Festo supporta i produttori di macchine e sistemi nella scelta.
© Festo SE & Co. KG
Guida CO2 & TCO
La Guida CO2 & TCO di Festo aiuta gli utenti a scegliere la giusta tecnologia di azionamento, consentendo non solo un risparmio economico ma soprattutto un efficientamento energetico e una riduzione delle emissioni di CO2 .
© Festo SE & Co. KG
2021/12/15
|
Globale
Primo sensore di finecorsa con funzione di auto teach
La regolazione dei sensori di finecorsa, per rilevare la posizione finale della corsa del pistone di un ...
Leggi comunicato stampa
La regolazione dei sensori di finecorsa, per rilevare la posizione finale della corsa del pistone di un cilindro pneumatico, può essere un processo complesso. Grazie al nuovo SDBT-MSX di Festo, il primo sensore di finecorsa con funzione di autoapprendimento del miglior punto di commutazione, tutto sarà estremamente semplice!
© Festo SE & Co. KG
Sensore di prossimità SDBT
Il sensore di prossimità SDBT-MSX con autoapprendimento, apprende la posizione finale del pistone stesso una volta installato in una posizione approssimativa.
Italian translation unavailable for Festo Ethernet-Based CPX-AP-I Decentralized I/O Moves Past Remote I/O With Greater Capabilities.