© Festo SE & Co. KG
Pneumatic drives from core range
Impressive value for money: the compact pneumatic drives ADN-S, DSNU and DGST are part of the Festo core product range, which means fast delivery even in large quantities. 
© Festo SE & Co. KG
2021/07/07
|
Globale
Robusto e dai molti talenti
I componenti pneumatici del core product range Festo offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Dal ...
Leggi comunicato stampa
I componenti pneumatici del core product range Festo offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Dal cilindro compatto ADN-S al cilindro tondo DSNU, o alla mini-slitta DGST, questi attuatori svolgono i movimenti richiesti nella maggior parte degli scenari applicativi, mentre la loro robustezza garantisce macchine e sistemi affidabili.
© Festo SE & Co. KG
Mini slitta DGST
La mini-slitta più piccola sul mercato ora è disponibile anche in una versione a specchio.
© Festo SE & Co. KG
DSNU
Le caratteristiche tecniche del cilindro DSNU sono sempre in continua evoluzione: il risultato finale è un cilindro rotondo a norma ISO, ancora più liscio e facile da usare.
© Festo SE & Co. KG
ADN-S
Il cilindro compatto ADN-S vanta un corpo costituito da un unico pezzo e dal peso ridotto.
© Festo SE & Co. KG
2021/06/23
|
Globale
Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la ...
Leggi comunicato stampa
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la combinazione in sistemi a sbalzo 2D e 3D. Sviluppati per applicazioni nell'industria elettronica, applicazioni desktop e nel nuovo settore battery manufacturing, sviluppati per essere accoppiati a servomotori Festo e terze parti, con particolare attenzione ai produttori Asiatici.
© Festo SE & Co. KG
Asse a vite ELGT 2
L'elevata capacità di carico e la rigidità fornite dalla doppia guida integrata, rendono l'asse a vite ELGT ideale per carichi elevati e corse fino a 1400 mm.
© Festo SE & Co. KG
Asse a vite ELGT 1
Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti: asse a vite ELGT di Festo per sistemi a sbalzo.
© Solukon Maschinenbau GmbH
2021/06/15
|
Globale
Automating depowdering in 3D printing
Industry experts are forecasting a golden era for additive manufacturing, with annual growth rates of 24% ...
Leggi comunicato stampa
Industry experts are forecasting a golden era for additive manufacturing, with annual growth rates of 24% anticipated into 2024. The automation of 3D printing processes offers further growth potential, for example in feeding or depowdering the components. When it comes to the depowdering of laser-melted metal parts, Solukon is the world's leading supplier. It is working together with Festo, the global player in industrial automation technology, to ...
© Festo SE & Co. KG
Felix Hantsch
Felix Hantsch, project manager in Innovation and Robotics Cluster DACH at Festo.