Immagine
ELGD Toothed Belt
Proprietario
Festo SE & Co. KG
ID: 4873

Rigido, resistente, elettromeccanico

Assi ELGD di Festo, per le industrie del futuro.
Tecnologia di guida innovativa, elevata rigidità e capacità di carico - queste sono le caratteristiche della nuova famiglia di assi ELGD di Festo. Questi nuovi attuatori meccanici offrono elevate forze di avanzamento e accelerazioni, per tempi di ciclo più brevi e lunga durata. La copertura della guida è garantita da una bandella in acciaio inossidabile esterna, studiata appositamente per non creare attrito e formazione di particelle di materiale inappropriato. Ciò rende gli assi ELGD ideali per l’utilizzo in ambienti dove è richiesta una particolare pulizia.

Grazie a queste proprietà, la famiglia di assi ELGD, sia a vite ELGD-BS e sia a cinghia dentata ELGD-TB, è destinata a settori orientati al futuro, come le energie rinnovabili, la produzione di veicoli elettrici, la fabbricazione di batterie e l'industria dei semiconduttori. Gli assi ELGD sono tra i più rigidi sul mercato. Utilizzando come esempio una stazione di dosaggio, il concetto di guida appositamente sviluppato consente di spostare la testa di dosaggio in modo preciso e dinamico, conservando le proprie caratteristiche in ambiente clean.

 

Sistemi a sbalzo e soluzioni pick-and-place per la movimentazione di piccoli pezzi evidenziano ancor di più l’alta precisione e ripetibilità di queste nuove soluzioni meccaniche.  Nella stampa 3D e nella produzione additiva, è fondamentale che gli assi eseguano movimenti praticamente privi di vibrazioni e molto dinamici e siano resistenti alle condizioni ambientali difficili.

 

Le soluzioni a vite offrono una corsa massima fino a 2,5 metri. A differenza delle soluzioni a cinghia dentata ELGD-TB e ELGD-TB-WD, che raggiungono una corsa massima fino a 8,5 metri, elementi di tensione in acciaio rinforzano le cinghie dentate, realizzate in diversi poliuretani.

Ulteriore caratteristica tecnica che ne esprime il potenziale è la simmetria di costruzione tale da permettere l’installazione del motore su entrambi i lati anche in un secondo momento. Lanciato sul mercato da pochi mesi, gli utenti ne hanno subito apprezzato il rapporto costo-prestazioni.

Informazioni su Festo

Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.

ELGD a cinghia dentata
La famiglia di assi elettrici ELGD: ELGD-BS indica gli assi a vite, mentre ELGD-TB si riferisce alle versioni con cinghia dentata.
Assi a Vite ELGD
La famiglia di assi elettrici ELGD: ELGD-BS indica gli assi a vite, mentre ELGD-TB si riferisce alle versioni con cinghia dentata.