Bij de blisterverpakkingsmachine van IWK is duurzaamheid niet alleen lippendienst: met recyclebaar verpakkingsmateriaal, laag energieverbruik, hoge snelheid en ergonomie bewijst het CABLIblue 870 kaart-naar-kaart blistersysteem een echte trendsetter te zijn. Het gebruik van elektrische automatiseringstechnologie van Festo verhoogt de duurzaamheid en efficiëntie in deze toepassing enorm. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Wereldwijd Hoe verpakkingsmachines duurzamer en efficiënter ... Bij de blisterverpakkingsmachine van IWK is duurzaamheid niet alleen lippendienst: met recyclebaar ... Persbericht lezen
Hydrogen makes sustainable energy mobile. With the intel ligent trailer control system HY.Runner from GP Joule, transporting hydrogen is more efficient, safer, and more environmentally friendly. The Festo valve terminal VTUG and the solenoid valve VOFC provide a space-saving design on the trailer chassis, as well as additional safety. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2025/10/15 | Global Sustainable, smart, safe Hydrogen makes sustainable energy mobile. With the intel ligent trailer control system HY.Runner ... Persbericht lezen
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Wereldwijd Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in ... Persbericht lezen
Flexible, robust and offering high performance – the angle seat valve VZXA from Festo controls media flows quickly and reliably up to 230 °C. Its carefully thought-out product design and patented interface enable valve bodies and actuators to be freely combined, with a hot-swap function for quickly exchanging actuator or other spare parts. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2023/03/17 | Wereldwijd Flexible interfaces in plant engineering Flexible, robust and offering high performance – the angle seat valve VZXA from Festo controls media ... Persbericht lezen
2024/02/21 | Wereldwijd Hannover Messe Press Preview 2024 The future of our planet also presents Festo with major challenges. On the one hand, it is about supplying the world's ... Persberichten (6) Afbeeldingen (20) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2023/02/14 | Wereldwijd Hannover Messe Press Preview 2023 The future of our planet also presents Festo with major challenges. On the one hand, it is about supplying the world's ... Persberichten (4) Afbeeldingen (23) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2022/07/05 | Global 19th International Press Conference 2022 Sustainability in automation technology – more than a mega trend? Automation solutions may enable faster, more ... Persberichten (5) Afbeeldingen (23) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG