© Festo SE & Co. KG
2024/09/04
|
Ierland, Groot-Brittannië
Festo Controlled Pneumatics
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new ...
Persbericht lezen
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control.
© Festo SE & Co. KG
2024/04/24
|
Wereldwijd
Pneumatics Makes a Technological Leap with Piezo
Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up new ...
Persbericht lezen
Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up new perspectives for pneumatics. Thanks to this technology, the pressure control of the compact proportional valve terminal VTEP is extremely sensitive, down to less than 1 mbar. This is perfect for applications such as wafer polishing or patch clamping in life science. In addition, Controlled Pneumatics uses high-precision piezo valves to reduce ...
© Festo SE & Co. KG
Polishing of wafers with VTEP
High-precision control of 5 pressure zones for extremely gentle polishing of wafers with VTEP
© Festo SE & Co. KG
2022/10/19
|
Wereldwijd
Nieuwe ELGT elektromechanische aandrijving
Festo, specialist op het gebied van industriële automatisering, heeft een nieuwe elektromechanische ...
Persbericht lezen
Festo, specialist op het gebied van industriële automatisering, heeft een nieuwe elektromechanische aandrijving met vrijdragende as geïntroduceerd, die is ontworpen om te voldoen aan de veeleisende specificaties van moderne productiefaciliteiten. De nieuwe ELGT-aandrijving combineert precisie met een hoge belastbaarheid en stijfheid, waardoor hij ideaal is voor toepassing bij de productie van kleine onderdelen en Li-ion batterijen.
© Festo SE & Co. KG
Nieuwe ELGT elektromechanische aandrijving
De nieuwe ELGT elektromechanische aandrijving met vrijdragende as van Festo combineert precisie met een hoge belastbaarheid en stijfheid, waardoor deze ideaal is voor toepassing bij de productie van kleine onderdelen en Li-ion batterijen.
© Festo SE & Co. KG
Martin Stadler, ViscoTec
Martin Stadler, Managing Director of ViscoTec
© Festo SE & Co. KG
Christian Heidinger, ViscoTec
Christian Heidinger, Head of Product Management at ViscoTec
© Festo SE & Co. KG
2021/11/09
|
Wereldwijd
High-precision dosing with different viscosities
Precisely gluing smartphone displays, applying thermal paste or gluing micro cameras in place are just a ...
Persbericht lezen
Precisely gluing smartphone displays, applying thermal paste or gluing micro cameras in place are just a selection of the adhesive processes that represent the dosing and dispensing competencies of ViscoTec. Now the company has brought out cartridge applicator units designed for exact and clean feeding of adhesives, pastes and silicones of different viscosities, supported by a pneumatic control module supplied by Festo right to the ViscoTec assembly ...