© Festo SE & Co. KG
2024/09/04
|
Irlanda, Reino Unido
Festo Controlled Pneumatics
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new ...
Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control.
© Festo SE & Co. KG
2024/02/02
|
Global
La neumática da un salto con la tecnología piezoeléctrica
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas ...
Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas perspectivas para la neumática. Con esta tecnología, el compacto terminal de válvulas proporcionales VTEP consigue un control de la presión extremadamente sensible de hasta menos de 1 mbar, ideal para aplicaciones como el pulido de wafers o las aplicaciones de Patch-Clamp en ciencias de la vida. Además, ...
© Festo SE & Co. KG
Pulir wafern con VTEP
Regulación de alta precisión de 5 zonas de presión para un pulido extremadamente suave al pulir wafern con VTEP.
© Festo SE & Co. KG
2022/10/19
|
Global
Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical drive
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is ...
Leer nota de prensa
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing.
© Festo SE & Co. KG
ELGT cantilever electro-mechanical drive
The new ELGT cantilever electro-mechanical drive from Festo combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, making it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing.
© Festo SE & Co. KG
Martin Stadler, ViscoTec
Martin Stadler, gerente de ViscoTec
© Festo SE & Co. KG
Christian Heidinger, ViscoTec
Christian Heidinger, director de gestión de productos de ViscoTec
© Festo SE & Co. KG
2021/11/09
|
Global
Dosificación de alta precisión con diferentes viscosidades
Pegado preciso de pantallas de teléfonos inteligentes, aplicación de pasta térmica o ...
Leer nota de prensa
Pegado preciso de pantallas de teléfonos inteligentes, aplicación de pasta térmica o pegado de microcámaras: estos procesos de unión son solo una pequeña muestra de las competencias en dosificación y dispensación de ViscoTec. Ahora, la empresa ha lanzado al mercado unidades extractoras capaces de alimentar de forma exacta y limpia adhesivos, pastas y siliconas con distintas viscosidades. Para ello ...