© Festo SE & Co. KG
2024/09/04
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo Controlled Pneumatics
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new ...
Leggi comunicato stampa
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control.
© Festo SE & Co. KG
2024/04/24
|
Globale
Balzo tecnologico per la pneumatica grazie al piezo
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta ...
Leggi comunicato stampa
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta aprendo nuove prospettive per la pneumatica. Con questa tecnologia, ad esempio, la compatta unità di valvole proporzionale VTEP raggiunge un controllo di pressione estremamente sensibile, fino a meno di 1 mbar, ideale per applicazioni come la lucidatura di wafer nella produzione di chip o applicazioni di patch clamp nel life science. ...
© Festo SE & Co. KG
Lucidatura dei wafer con VTEP
Controllo ad alta precisione di 5 zone di pressione, per una lucidatura estremamente delicata dei wafer con VTEP.
© Festo SE & Co. KG
2022/10/19
|
Globale
Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical drive
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is ...
Leggi comunicato stampa
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing.
© Festo SE & Co. KG
ELGT cantilever electro-mechanical drive
The new ELGT cantilever electro-mechanical drive from Festo combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, making it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing.
© Festo SE & Co. KG
Martin Stadler, ViscoTec
"Offriamo ai nostri clienti un servizio in cui conduciamo test per le loro applicazioni nei laboratori ViscoTec, al fine di elaborare il corretto rapporto di miscelazione e le quantità di adesivo da utilizzare a diverse viscosità", spiega Martin...
© Festo SE & Co. KG
Christian Heidinger, ViscoTec
“Avere il modulo consegnato pronto per l'installazione da Festo ci fa risparmiare tempo e fatica, poiché sappiamo che possiamo installarlo direttamente nel dispositivo di applicazione della cartuccia senza alcuna regolazione e possiamo fare...
© Festo SE & Co. KG
2021/11/22
|
Globale
Dosaggio ad alta precisione con diverse viscosità
L'incollaggio preciso dei display degli smartphone, l'applicazione di pasta termica o l'incollaggio ...
Leggi comunicato stampa
L'incollaggio preciso dei display degli smartphone, l'applicazione di pasta termica o l'incollaggio di microcamere sono solo una selezione dei processi adesivi che rappresentano le competenze di dosaggio di ViscoTec. Ora l'azienda ha presentato unità di applicazione a cartuccia progettate per l'alimentazione precisa e pulita di adesivi, paste e siliconi di diverse viscosità, supportate da un modulo di controllo ...