2023/03/13
|
比利时, 荷兰
Eenvoud als uitgangspunt voor elektrificatie
De draaifunctie in de zogenaamde bekervuller van Koppert wordt niet meer volledig pneumatisch aangedreven, maar ...
阅读新闻稿
De draaifunctie in de zogenaamde bekervuller van Koppert wordt niet meer volledig pneumatisch aangedreven, maar met behulp van de draaiaandrijfeenheid ERMS uit de Festo Simplified Motion Series. Hiermee profiteren de klanten van Koppert van de eenvoud van pneumatiek, maar van de snelheid en nauwkeurigheid van servotechniek. Bovendien levert de totaaloplossing alle mogelijkheden om data te verzamelen voor onder andere optimalisatie- en ...
Koppert 6
SMS speelt in belangrijke rol bij het sluiten van de deksels
Koppert 5
Roshan Gangapersad
Koppert 4
Koppert maakt diverse sorteerlijnen
Koppert 3
De machine is vanaf afstand af te lezen
Koppert 2
De ERMS wordt aangestuurd door IO-Link
Koppert 1
Sorteerproces
Frugalpac 5
Festo’s CPX-E-CEC Controller regulates multiple axes simultaneously to achieve the complex curves on the glue paths, while Festo CMMT servo controllers are used for precise and repeatable loading, gluing and unloading.
Frugalpac 4
Frugal Bottles are manufactured from two paperboard blanks and require complex gluing patterns that can be tailored to different profiles.