2025/06/23
|
比利时, 荷兰
Componenten integreren in cobotprogrammatuur
Als je als leverancier wilt ontzorgen, van a tot z, hoe fijn is het dan als er een interface is die de ...
阅读新闻稿
Als je als leverancier wilt ontzorgen, van a tot z, hoe fijn is het dan als er een interface is die de producten van verschillende fabrikanten met elkaar laat communiceren? In dit geval de servo-oplossingen van Festo met de cobots van Universal Robots. Olmia Robotics is die leverancier, die het ontzorgen tot hoofddoel heeft gemaakt.
Olmia 4
Deze cobot vervult het werk van twee fte’s.
Olmia 3
Vanwege de verschillen tussen de producten die verwerkt moesten worden, was een vacuumgrijper geen oplossing.
Olmia 2
Olmia is begonnen met oplossingen voor Universal Robots, maar ontwikkelt tegenwoordig ook voor andere merken.
Olmia 1
Jan-Willem Addink (Olmia) and Martin de Deyne (Festo)
2025/02/27
|
比利时, 荷兰
Vermeerdering rozetplanten automatiseren met ventieleiland VTUX
Rozen stekken met behulp van een robot is al langer mogelijk. Maar John van de Ven, oprichter van Aventec, tilt ...
阅读新闻稿
Rozen stekken met behulp van een robot is al langer mogelijk. Maar John van de Ven, oprichter van Aventec, tilt de techniek naar een hoger niveau. Met Festo als partner implementeert hij de nieuwste technieken en innovaties. En het VTUX ventieleiland is hier precies goed voor.
Aventec 5
Het bijzondere aan de ventieleiland VTUX is dat hij geschikt is voor zowel decentrale als centrale inrichting van machines. Bij Aventec is deze controle gedecentraliseerd.
Aventec 4
Dit resulteert in optimale stekken. Deze worden vervolgens op maat gesneden door een robot...
Aventec 3
Elke stek wordt in een houder gehangen en naar een van de verwerkingscellen getransporteerd. Daar worden ze gepositioneerd voor het visionsysteem waar ze 1800 rondgedraaid worden om er een 3D-scan van te maken.
Aventec 2
“We besparen manuren, dus de aanschafwaarde is heel snel terugverdiend.” John Van de Ven, Oprichter Aventec