Industrie 4.0 braucht Lernen 4.0: Das Wifi Dornbirn katapultiert sich mit Lerntechnik von Festo Didactic in die digitale Zukunft. Alles wird digitaler. Die reale und die virtuelle Welt verschmelzen zusehends – im täglichen Leben und auch in der Industrie – Stichwort Industrie 4.0. Die Fertigung wird smarter und zunehmend selbstadaptierend. Höchste Flexibilität und Losgröße 1 werden angepeilt. Das geht nur mit viel neuer Technik und dem entsprechenden „Gewusst wie“. Aus- und Weiterbildung wird damit zum zentralen Erfolgsfaktor. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 03.11.2021 | Österreich Lernen 4.0 für die Industrie der Zukunft Industrie 4.0 braucht Lernen 4.0: Das Wifi Dornbirn katapultiert sich mit Lerntechnik von Festo ... Pressemitteilung lesen
Bei Festo dreht sich auf der Smart Automation alles ums Erlebnis Industrieautomation. Der Automatisierungsspezialist präsentiert spannende Lösungen zum Anfassen – aus der Welt der Pneumatik, der Elektrik und der Didactic – Safety inklusive. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 01.09.2021 | Österreich Industieautomation zum Anfassen Bei Festo dreht sich auf der Smart Automation alles ums Erlebnis Industrieautomation. Der ... Pressemitteilung lesen
Festo setzt den nächsten Impuls in Sachen Ausbau des MotionLabs. Leopold Schagl treibt nun das Innovationsmanagement in der DACH-Region voran. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 09.07.2021 | Österreich Leopold Schagl verstärkt das Innovationsmanagement ... Festo setzt den nächsten Impuls in Sachen Ausbau des MotionLabs. Leopold Schagl treibt nun das ... Pressemitteilung lesen
Kleinere Anlagen – mehr Leistung? Mit Festo ist das kein Widerspruch. Denn der besonders kompaktbauende Zylinder ADN-S ist extrem klein und leicht, sorgt aber trotzdem für eine exzellente Leistung bei kleinen Bewegungen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 19.05.2021 | Österreich Leistung auf kleinstem Bauraum Kleinere Anlagen – mehr Leistung? Mit Festo ist das kein Widerspruch. Denn der besonders ... Pressemitteilung lesen
Die erfolgreiche Fachtagung SafetyTech geht in die nächste Runde. Geplant ist die Veranstaltung von 15. bis 16. September 2021 und sie soll – unter Berücksichtigung aller COVIT-bedingten Auflagen – zum lange erwarteten, persönlichen Wiedersehen der Experten und Verantwortlichen für Maschinensicherheit werden. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 2021/04/26 | Österreich safety.tech21 Die erfolgreiche Fachtagung SafetyTech geht in die nächste Runde. Geplant ist die Veranstaltung von ... Pressemitteilung lesen
Die Festo Gruppe hatte im Geschäftsjahr 2020 pandemiebedingt einen Umsatzrückgang zu verkraften, konnte aber insgesamt mit einem operativen Ergebnis über Vorjahr abschließen. Auch die Belegschaft konnte stabil durch die Krise geführt werden. Nach einem starken ersten Quartal rechnet das Unternehmen für 2021 mit einem Aufholjahr. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 15.04.2021 | Österreich Positive Impulse für die Zukunft Die Festo Gruppe hatte im Geschäftsjahr 2020 pandemiebedingt einen Umsatzrückgang zu verkraften ... Pressemitteilung lesen
Festo setzt einen starken Impuls in Sachen KI für Industrie. Der Automatisierungsspezialist verbindend Fabrikautomation mit Künstlicher Intelligenz. Roland Bauer wird „AI-Experience-Agent“ im MotionLab in Wien. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 08.04.2021 | Österreich Künstliche Intelligenz für die Fertigung Festo setzt einen starken Impuls in Sachen KI für Industrie. Der Automatisierungsspezialist ... Pressemitteilung lesen
Von 12. bis 16. April öffnet die Digital Edition der Hannover Messe 2021 ihre virtuellen Pforten. Der Automatisierungsspezialist Festo setzt dabei auf interessante Innovationen, persönlichen Kontakt und echtes Messe-Feeling. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 09.03.2021 | Österreich Virtueller Treff auf echtem Messestand Von 12. bis 16. April öffnet die Digital Edition der Hannover Messe 2021 ihre virtuellen Pforten ... Pressemitteilung lesen
Der Automatisierungsexperte Festo sorgt für eine durchgängige Vernetzung ohne Kompromisse – die beste Verbindung von der Pneumatik bis zur Elektrik, vom Werkstück bis in die Cloud. Mit dem vielseitigen I/O-System CPX-AP-I lassen sich leistungsstarke E/A-Module und bestehende Ventilinselanschaltungen in die wichtigsten Hostsysteme integrieren. Pressemitteilung lesen 26.01.2021 | Österreich Festo sorgt für Connectivity nach Maß Der Automatisierungsexperte Festo sorgt für eine durchgängige Vernetzung ohne Kompromisse – die ... Pressemitteilung lesen
Die Automatisierungsplattform CPX wird konsequent ausgebaut. Darum hat Festo seine PROFINET-Businterfaces einem Upgrade unterzogen. Die neue Generation hat vier wesentliche Features erhalten – S2-Systemredundanz inklusive. Pressemitteilung lesen 10.12.2020 | Österreich PROFINET-Businterfaces mit mehr Features Die Automatisierungsplattform CPX wird konsequent ausgebaut. Darum hat Festo seine PROFINET ... Pressemitteilung lesen
Pressemitteilung lesen 13.11.2019 | Österreich High Performance auf kleinstem Raum Pressemitteilung lesen
Pressemitteilung lesen 13.11.2019 | Österreich Alles an Bord: Handling mit Steuerungssystem als ... Pressemitteilung lesen
Pressemitteilung lesen 13.11.2019 | Österreich Moderne Lernwelt für Industrie 4.0 Pressemitteilung lesen
Pressemitteilung lesen 13.11.2019 | Österreich Starke Leistung für große Medienvolumen Pressemitteilung lesen