SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule_3
Mit dem SupraModule lassen sich unterschiedliche Applikationen mit ein und demselben System schwebend ausführen und drahtlos ansteuern. Je nach Bedarf können am Modul unterschiedliche Systeme angebracht werden, zum Beispiel ein kompakter Greifer.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule_2
Mit dem SupraModule lassen sich unterschiedliche Applikationen mit ein und demselben System schwebend ausführen und drahtlos ansteuern. Je nach Bedarf können am Modul unterschiedliche Systeme angebracht werden, zum Beispiel ein kompakter Greifer.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule 1
Mit dem SupraModule lassen sich unterschiedliche Applikationen mit ein und demselben System schwebend ausführen und drahtlos ansteuern. Je nach Bedarf können am Modul unterschiedliche Systeme angebracht werden, zum Beispiel ein kompakter Greifer.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
12.02.2020
|
Global
SupraModule: Modulare Lösung für die Laborautomation
In Zukunftsfeldern wie Laborautomation oder Biotechnologie sind die Anforderungen an die Reinigung und ...
Pressemitteilung lesen
In Zukunftsfeldern wie Laborautomation oder Biotechnologie sind die Anforderungen an die Reinigung und Sauberkeit von Produktionsanlagen extrem hoch. Mit Supraleiter-Technologie können Objekte berührungslos bewegt und gehandhabt werden, was für solche Anwendungen ideal ist. Auf der Hannover Messe 2020 zeigt Festo dazu das Konzept SupraModule, das eine drahtlose Ansteuerung von Funktionen auf einem magnetischen, schwebenden Träger ...
© Festo SE & Co. KG
Handling Guide Online Monitor
Mit dem Handling Guide Online könnten Maschinen- und Anlagenbauer ihre Time-to-Market – bezogen auf die eingebauten Handhabungssysteme – um bis zu 70 % verkürzen.
© Festo SE & Co. KG
CPX-AP-I
Ein Remote-IO-System, das fit für die Zukunft der Digitalisierung ist: CPX-AP-I von Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
Kia Radmontage
Radmontage in der Pkw-Herstellung bei Kia Motors in der Slowakei: Auch hier überzeugt der Balancer mit seinen ergonomischen Vorteilen. (Foto: Kia Motors Slovakia)
© Festo SE & Co. KG
Kia Türmontage
Türmontage in der Fahrzeugproduktion: Kia Motors Slovakia setzt auf den Balancer. (Foto: Kia Motors Slovakia)
© Festo SE & Co. KG
Balancer
Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer inklusive der Antriebslösung YHBP von Festo können Mitarbeiter in Montage und Logistik spielend leicht Massen mit nur zwei Fingern heben und bewegen.  
© Festo SE & Co. KG
PreAudit 3
Dokumentierte Ergebnisse geben Hinweise und Empfehlungen in puncto Energieeffizienz.