© Festo SE & Co. KG
Key Visual Gas Handling
Einladung zum Webinar: Am 6. Oktober 2021 beantwortet ein Experte von Festo Fragen zur Automatisierung im Gas Handling.
Deutsch translation unavailable for Alla ricerca di una diagnostica ad alto rendimento.
Deutsch translation unavailable for Festo Launches the Online KVZA Butterfly-Valve Configurator.
Deutsch translation unavailable for KVZA, Festo online valve configurator.
© Festo SE & Co. KG
07.04.2021
|
Global
Kompakte vielseitige Kraftpakete
Dosieren, Aspirieren oder Continuous Flow – die mediengetrennten Ventile VYKA, VYKB und VZDB von Festo ...
Pressemitteilung lesen
Dosieren, Aspirieren oder Continuous Flow – die mediengetrennten Ventile VYKA, VYKB und VZDB von Festo machen alle drei Betriebsarten möglich. Die kompakten Kraftpakete dosieren und asperieren kleine Mengen mit hoher Präzision. Dank hoher Leistungsdichte in punkto Druck und Nennweite eignen sie sich auch zur Steuerung des Flüssigkeitsstroms wie beispielsweise in Kanalplatten.
© Festo SE & Co. KG
Magnetventile VYKA, VYKB und VZDB
Dosieren, Aspirieren oder Continuous Flow – die mediengetrennten Ventile VYKA, VYKB und VZDB von Festo machen alle drei Betriebsarten möglich.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
SupraCube auf einem Transportsystem
Der SupraCube ist ein kompaktes Stand-Alone-Schwebemodul mit Supraleitertechnologie.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
12.04.2021
|
Global
SupraCube: Höchste Flexibilität in der Automatisierungstechnik
Erstmals präsentiert Festo mit dem SupraCube ein SupraMotion-Konzept, bei dem sich die Supraleiter-Einheit ...
Pressemitteilung lesen
Erstmals präsentiert Festo mit dem SupraCube ein SupraMotion-Konzept, bei dem sich die Supraleiter-Einheit vom elektrischen Kühler trennen lässt und für bis zu zwei Stunden autonom arbeiten kann. Die kompakte Technologie erlaubt eine berührungslose Bewegung und Handhabung von Objekten – ideal für Branchen mit höchsten Anforderungen an Reinigung und Sauberkeit wie Laborautomation, Biotechnologie oder die ...
© Festo SE & Co. KG
23.03.2021
|
Global
Verrohren war gestern
Die pneumatischen Erweiterungsmodule VTOP von Festo ermöglichen den individuellen Aufbau kompletter ...
Pressemitteilung lesen
Die pneumatischen Erweiterungsmodule VTOP von Festo ermöglichen den individuellen Aufbau kompletter Regelungslösungen in Kombination mit einem Stellungsregler und verzichten dabei komplett auf externe, leckageanfällige Verrohrungen. Im Vergleich zu diesen konventionellen Lösungen sind mit VTOP Kosteneinsparungen von bis zu 30 % möglich. Dabei erfordert die Installation nur einen Bruchteil der Zeit.
© Festo SE & Co. KG
Stellungsregler CMSH auf Linearantrieb mit VTOP
VTOP ist geeignet für Linearantriebe und ermöglicht über eine Schnittstelle nach VDI/VDE3847-2 den einfachen Aufbau eines Stellungsreglers.