Cambio de formato simplemente pulsando una tecla
Fast and straightforward format changes on just one machine are at the top of the wish list of many packaging machine manufacturers and their customers. Innovations from Festo make these wishes come true. Enter the brand new Festo Motion Terminal and the Multi-Carrier-System® MCS.
Muchos fabricantes y usuarios de maquinaria de empaquetado sueñan con cambios de formato sencillos y que solo haya que realizar en una máquina. Las innovaciones de Festo permiten hacer realidad ese sueño. ¿El secreto? El nuevo Motion Terminal y Multi-Carrier System® (MCS) de Festo.
Si consiguieran fabricar o empaquetar de forma automatizada productos con características individualizadas incluso en lotes de 1, los fabricantes de maquinaria de empaquetado contarían con una ventaja exclusiva que les permitiría aventajar a otras firmas. Gracias a Multi-Carrier System® (MCS) y Festo Motion Terminal de Festo, esto ya es posible.
Multi-Carrier System®
El sistema de transporte modular y flexible puede adaptarse por software a distintos formatos con solo tocar un botón. Los envases de distintos tamaños y el número correspondiente de productos se colocan directamente en Multi-Carrier System® (MCS) mediante los carros (portadores) de libre posicionamiento. Este procedimiento permite transportar en el carro, agrupar y empaquetar de forma sincronizada los productos.
La instalación y puesta en funcionamiento de Multi-Carrier-System® es flexible. Se integra fácilmente en la logística existente gracias a la inserción y extracción fluidas de los carros. Aceleración, velocidad, agrupamiento y movimiento síncrono definibles libremente. Incluso con circulación cerrada del carro. El sistema MCS® modular ahora se coloca exactamente donde requiere el proceso, dentro de una estación o en paralelo con la cadena de montaje. La retroalimentación del portador continuo se logra mediante un accionamiento por correa servocontrolado y asequible.
Neumática digitalizada
Festo Motion Terminal es el primer sistema que permite controlar funciones neumáticas con una aplicación sin necesidad de sustituir o modificar el hardware. Las aplicaciones se pueden estandarizar fácilmente, desde las funciones de la válvula de vías más sencillas hasta las tareas de desplazamiento más complejas.
El flamante Festo Motion Terminal VTEM catapulta la neumática a la era de la Industria 4.0, con aplicaciones que le permiten sustituir más de 50 componentes individuales. Esto es posible mediante los más modernos desarrollos en la tecnología piezoeléctrica y el software. Mediante la integración rápida de nuevas funciones a través de licencias de aplicaciones de movimiento, los desarrolladores de máquinas ahora pueden crear un tipo básico de máquina y, en función de la selección de las apps, equipar dichas máquinas con diferentes funciones y características de acuerdo con los requisitos del cliente. No podría ser más flexible.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.800 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.810 millones de euros en 2022. De esta cantidad, alrededor del 7% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.