Changement de format sur simple pression d'un bouton
Fast and straightforward format changes on just one machine are at the top of the wish list of many packaging machine manufacturers and their customers. Innovations from Festo make these wishes come true. Enter the brand new Festo Motion Terminal and the Multi-Carrier-System® MCS.
Pouvoir changer de format de façon simple et rapide sur une seule machine est l'un des plus grands souhaits de nombreux fabricants de machines d'emballage et de leurs clients. Les innovations Festo permettent de réaliser de tels vœux. Les ingrédients : le tout nouveau Festo Motion Terminal et le Multi-Carrier-System® MCS.
Si les fabricants de machines d'emballage parviennent à fabriquer ou emballer des produits dans des variantes personnalisées de manière automatisée et ce, jusqu'à des lots constitués d'une seule unité, ils seront alors en mesure de se démarquer de leurs concurrents avec un véritable argument-clé. Avec le Multi-Carrier-System® MCS et le Festo Motion Terminal, cela devient possible.
Multi-Carrier-System®
Le système de transport modulaire flexible peut être adapté par logiciel à divers formats, par simple pression sur un bouton. Les chariots librement positionnables déterminent directement sur le Multi-Carrier-System® MCS, par logiciel, diverses tailles de cartons et le nombre de produits qui correspond. Les produits peuvent être transportés individuellement sur le chariot, regroupés et emballés de façon synchrone.
Le Multi-Carrier-System® est flexible dans son installation et son utilisation. Il peut être intégré aisément dans la logistique existante, par alimentation et éjection des chariots, sans transfert. Accélération, vitesse, regroupement et mouvement synchrone se définissent en toute liberté. Cela est même possible dans le circuit en boucle fermée des chariots. Le MCS modulaire n'est mis en œuvre qu'aux endroits où le processus l'exige : au sein d'une station ou parallèlement au processus de circulation. Le retour des chariots dans la boucle fermée est assuré par un entraînement par courroie asservi économique.
Pneumatique digitale
Le Festo Motion Terminal permet pour la première fois de commander des fonctions pneumatiques au moyen d’Apps, sans avoir à modifier ou transformer le matériel. Cela permet ainsi de standardiser aisément des applications allant de simples fonctions de distributeurs à des tâches de mouvements complexes.
Le tout nouveau Festo Motion Terminal VTEM projette la pneumatique dans l'ère de l'industrie 4.0 - avec des Apps qui permettent de remplacer plus de 50 composants individuels. Le mérite en revient à de tout nouveaux développements en technologie piezoélectrique et en informatique. Avec l’ajout rapide de nouvelles fonctions par Motion Apps, les développeurs de machines peuvent créer un type de machine de base et, selon les applications choisies, doter cette machine de différentes fonctions et spécificités en fonction des besoins du client. Il est difficile de faire plus flexible.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 800 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,81 milliards d'euros en 2022. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.