© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Alto rendimiento: el sistema PurePrep TTR prepara de forma totalmente automática 320 muestras de pacientes por hora para pruebas PCR. El sistema integra la técnica de automatización específica de laboratorios de Festo.
Fast MDx 4
Fully automated tests: a separate Festo handling system uses the EHPS-16 electric gripper to transport and position the microwell plate between the individual processing steps.
Fast MDx 3
The automated pipetting system, consisting of the DHOE pipetting head and the DHAO disposable syringe ejector from Festo, can accurately dispense volumes in the range of 10 µl.
Fast MDx 2
High throughput: two Festo 3D gantries with pipetting and transport units ensure a fully automated sequence of molecular diagnostic tests in the Fast MDx.
Fast MDx 1
Richard Lewis, founder and CEO of Fast MDx.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Niels Kruize
Niels Kruize, CEO de MolGen
© Wellspect
Wellspect - Energy Efficiency Audit
Part of Wellspect's sustainability strategy: Bo Lilja (on the right side), energy efficiency expert at Festo Sweden, conducts the Energy Efficiency Audit in the presence of Erik Blomholt, Maintenance Engineer at Wellspect (on the left side).
© Wellspect
Wellspect - catheter production
Catheter production at Wellspect: By 2025, Wellspect hopes to have reduced the energy consumption for producing each catheter by 12% compared to 2020.
© Festo SE & Co. KG
2023/02/10
|
Global
Salvar vidas en todo el mundo con tests diagnósticos moleculares asequibles
Fast MDx demuestra cómo es posible identificar muchos agentes patógenos a una velocidad ...
Leer nota de prensa
Fast MDx demuestra cómo es posible identificar muchos agentes patógenos a una velocidad insuperable sin necesidad de recurrir a costosos laboratorios bioseguros. La empresa británica ha desarrollado un sistema de tests en el punto de atención del paciente que reduce el típico tiempo de espera de 24 a 48 horas a tan solo dos horas. La técnica de automatización de Festo es parte del sistema.