© Festo SE & Co. KG
Synchron - washing the DNA
Washing the DNA: Here, the magnetic beads and a buffer solution are added to the samples.
© Festo SE & Co. KG
Synchron - from station to station
From station to station: electric axes EGC combined with semi-rotary drive DRRD and a gripper DHPS place the microwell plates on the workpiece carriers of the transport system.
© Festo SE & Co. KG
Synchron - modular DNA factory
With this system 40,000 DNA samples from plants can be extracted fully automatically per day.
© Sens
Sensapex - complete system
A complete solution for higher throughput and accuracy in lab automation – including microscopes and pressure controllers from Sensapex as well as the pressure and vacuum generator PGVA-2 from Festo.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - uMc pressure controllers
Higher throughput and accuracy: lab automation with uMc pressure controllers from Sensapex relying on piezo-based pressure regulators VEAB from Festo.
© Festo SE & Co. KG
2023/04/03
|
Global
Alta velocidad en el flujo de muestras
Si algo nos ha enseñado la pandemia de coronavirus es la gran necesidad que tienen los laboratorios de ...
Leer nota de prensa
Si algo nos ha enseñado la pandemia de coronavirus es la gran necesidad que tienen los laboratorios de conseguir un alto flujo de muestras. Cumplir con este requisito ya no es posible, incluso contando con personal de laboratorio altamente cualificado. Los procesos de laboratorio ya no podían prescindir de la automatización. Por esa razón, la empresa neerlandesa MolGen ha desarrollado PurePrep TTR, una solución capaz ...
© Festo SE & Co. KG
DHOE cabezal de pipeteo
Con un sistema de pipetas abierto con el cabezal de pipeteo DHOE para el transporte sencillo de líquidos podrá configurar las funciones de pipeteo más importantes según sus necesidades y ampliarlas con flexibilidad. El sistema es también...
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Pipetear
Volúmenes de pipeteo mínimos: el segundo brazo de robot con el cabezal de pipeteo distribuye los líquidos en una placa microtituladora.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Abrir el vial de muestras
En el primer paso de trabajo, el primer brazo de robot agarra con una pinza eléctrica un vial de muestras por la tapa y lo lleva a una posición para quitar la tapa.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Agarrar el vial de muestras
En el primer paso de trabajo, el primer brazo de robot agarra con una pinza eléctrica un vial de muestras por la tapa y lo lleva a una posición para quitar la tapa.