Con la empaquetadora de blísteres de IWK, la sostenibilidad no es sólo palabrería: con material de embalaje reciclable, bajo consumo de energía, alta velocidad y ergonomía, el sistema de blíster tarjeta a tarjeta CABLIblue 870 está demostrando ser un verdadero creador de tendencias. El uso de la tecnología de automatización eléctrica de Festo aumenta enormemente la sostenibilidad y la eficiencia en esta aplicación. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Global Cómo las envasadoras son cada vez más sostenibles ... Con la empaquetadora de blísteres de IWK, la sostenibilidad no es sólo palabrería: con material de ... Leer nota de prensa
La nueva familia de ejes ELGD de Festo se caracteriza por una técnica de guiado innovadora, una elevada rigidez y una capacidad de carga de guiado que permite obtener más carga en el mismo espacio de montaje. Además, los potentes elementos de accionamiento ofrecen elevadas fuerzas de avance y aceleraciones para tiempos de ciclo más cortos y una larga vida útil. Una banda de cubierta de acero inoxidable está libre de fricción en el exterior y no permite que se formen partículas en ella. Esto hace que los accionamientos de la familia de ejes... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/19 | Global Preciso y dinámico La nueva familia de ejes ELGD de Festo se caracteriza por una técnica de guiado innovadora, una ... Leer nota de prensa
Festo, uno de los principales fabricantes mundiales de tecnología de automatización, integrará plenamente Eichenberger Gewinde AG de Burg, en Suiza, a partir del 1 de abril de 2026. En el futuro, la empresa suiza operará bajo el nombre de "Festo Gewindetriebe AG". Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/03/31 | Global Eichenberger se convierte en Festo Festo, uno de los principales fabricantes mundiales de tecnología de automatización, integrará ... Leer nota de prensa
Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same installation space - these are the features of the new ELGD axis family from Festo. In addition, powerful drive elements offer high feed forces and accelerations for shorter cycle times, a long service life and less downtime. A stainless steel cover strip is friction-free on the outside and does not allow any particles to form there. This makes the drives in the axis family ideal for use in cleanrooms. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Global Precise and dynamic Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same ... Leer nota de prensa
2025/02/10 | Global LogiMAT March 11 - 13, 2025. Stuttgart Trade Fair Centre. You are cordially invited to visit the Festo Booth in hall 3, stand ... Comunicados de prensa (4) Imágenes (10) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2024/11/07 | Global SPS 2024 - The Automation Summit in Nuremberg from ... The SPS from 12 – 14 November 2024 in Nuremberg is the industry highlight of the automation sector and, with its large ... Comunicados de prensa (7) Imágenes (11) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG