Avec la machine de conditionnement sous blister d'IWK, la durabilité n'est pas un vain mot : avec un matériau d'emballage recyclable, une faible consommation d'énergie, une vitesse élevée et une grande ergonomie, le système de conditionnement sous blister Card-to-Card CABLIblue 870 s'avère être un véritable créateur de tendances. L'utilisation de la technique d'automatisation électrique de Festo augmente immensément la durabilité et l'efficacité dans cette application. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 24.04.2026 | Globale Comment les machines d'emballage deviennent plus ... Avec la machine de conditionnement sous blister d'IWK, la durabilité n'est pas un vain mot : avec un ... Lire le communiqué de presse
Une technologie de guidage innovante, une rigidité et une capacité de charge de guidage élevées pour une charge plus importante dans le même espace de montage - telles sont les caractéristiques de la nouvelle famille d'axes ELGD de Festo. De plus, des éléments d'entraînement puissants offrent des forces d'avance et des accélérations élevées pour des temps de cycle plus courts et une longue durée de vie. Une bande de recouvrement en acier inoxydable est sans frottement sur la face extérieure et n'y laisse pas apparaître de particules. Les... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 19.04.2026 | Globale Précis et dynamique Une technologie de guidage innovante, une rigidité et une capacité de charge de guidage élevées pour ... Lire le communiqué de presse
Festo, l'un des leaders mondiaux de la technique d'automatisation, intègre complètement Eichenberger Gewinde AG de Burg en Suisse au 1er avril 2026. À l'avenir, l'entreprise suisse portera le nom de "Festo Gewindetriebe AG". Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 31.03.2026 | Globale Eichenberger devient Festo Festo, l'un des leaders mondiaux de la technique d'automatisation, intègre complètement Eichenberger ... Lire le communiqué de presse
Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same installation space - these are the features of the new ELGD axis family from Festo. In addition, powerful drive elements offer high feed forces and accelerations for shorter cycle times, a long service life and less downtime. A stainless steel cover strip is friction-free on the outside and does not allow any particles to form there. This makes the drives in the axis family ideal for use in cleanrooms. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Globale Precise and dynamic Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same ... Lire le communiqué de presse
29.05.2026 | Globale The Battery Show Europe 2026 Visitez Festo au salon de Stuttgart, hall 3, stand E10 Communiqués de presse (4) Images (16) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
2025/02/10 | Globale LogiMAT March 11 - 13, 2025. Stuttgart Trade Fair Centre. You are cordially invited to visit the Festo Booth in hall 3, stand ... Communiqués de presse (4) Images (10) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
2024/11/07 | Globale SPS 2024 - The Automation Summit in Nuremberg from ... The SPS from 12 – 14 November 2024 in Nuremberg is the industry highlight of the automation sector and, with its large ... Communiqués de presse (7) Images (11) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG