Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un'affermazione formale: grazie al materiale di imballaggio riciclabile, al basso consumo energetico, all'alta velocità e all'ergonomia, il sistema di blisteraggio carta-carta CABLIblue 870 si sta dimostrando un vero e proprio trendsetter. L'uso della tecnologia di automazione elettrica di Festo aumenta enormemente la sostenibilità e l'efficienza in questa applicazione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Globale Come le macchine per l'imballaggio stanno ... Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un ... Leggi communicato stampa
Festo, uno dei principali produttori mondiali di tecnologie per l'automazione, integrerà completamente Eichenberger Gewinde AG di Burg in Svizzera a partire dal 1° aprile 2026. In futuro, l'azienda svizzera opererà con il nome di "Festo Gewindetriebe AG". Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/03/31 | Globale Eichenberger diventa Festo Festo, uno dei principali produttori mondiali di tecnologie per l'automazione, integrerà ... Leggi communicato stampa
Tecnologia di guida innovativa, elevata rigidità e capacità di carico della guida per un carico maggiore nello stesso spazio di installazione: queste sono le caratteristiche della nuova famiglia di assi ELGD di Festo. Inoltre, i potenti elementi di azionamento offrono forze di avanzamento e accelerazioni elevate per tempi di ciclo più brevi e una lunga durata. Un nastro di copertura in acciaio inox è privo di attrito all'esterno e non permette la formazione di particelle. Ciò rende gli azionamenti della famiglia di assi ideali per l'uso in... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/02/02 | Globale Preciso e dinamico Tecnologia di guida innovativa, elevata rigidità e capacità di carico della guida per un carico ... Leggi communicato stampa
Tecnologia di guida innovativa, elevata rigidità e capacità di carico - queste sono le caratteristiche della nuova famiglia di assi ELGD di Festo. Questi nuovi attuatori meccanici offrono elevate forze di avanzamento e accelerazioni, per tempi di ciclo più brevi e lunga durata. La copertura della guida è garantita da una bandella in acciaio inossidabile esterna, studiata appositamente per non creare attrito e formazione di particelle di materiale inappropriato. Ciò rende gli assi ELGD ideali per l’utilizzo in ambienti dove è richiesta una... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/11/08 | Globale Rigido, resistente, elettromeccanico Tecnologia di guida innovativa, elevata rigidità e capacità di carico - queste sono le ... Leggi communicato stampa
2026/05/29 | Globale Il Salone delle batterie Europa 2026 Visitate Festo alla fiera di Stoccarda nel padiglione 3 allo stand E10 Comunicati stampa (4) Immagini (16) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2025/12/05 | Globale SPS 2025 La fiera dell'automazione a Norimberga Comunicati stampa (5) Immagini (9) Visualizza la cartella stampa Immagine Arturo Rivas
2025/02/20 | Global LogiMAT 11 - 13 marzo 2025. Centro Fieristico di Stoccarda. La invitiamo a visitare lo stand Festo al padiglione 3, stand 3F45. Comunicati stampa (4) Immagini (10) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2024/11/08 | Global SPS 2024 - Il Summit sull'Automazione a Norimberga ... La fiera SPS a Norimberga, dal 12 al 14 novembre 2024, rappresenta un'opportunità imperdibile per l'industria dell ... Comunicati stampa (7) Immagini (11) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG