Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas perspectivas para la neumática. Con esta tecnología, el compacto terminal de válvulas proporcionales VTEP consigue un control de la presión extremadamente sensible de hasta menos de 1 mbar, ideal para aplicaciones como el pulido de wafers o las aplicaciones de Patch-Clamp en ciencias de la vida. Además, Controlled Pneumatics utiliza válvulas piezoeléctricas de alta precisión para reducir el consumo de aire comprimido hasta en un 50 %. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/02/02 | Global La neumática da un salto con la tecnología ... Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre ... Leer nota de prensa
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2022/06/20 | Global Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical ... Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that ... Leer nota de prensa
Pegado preciso de pantallas de teléfonos inteligentes, aplicación de pasta térmica o pegado de microcámaras: estos procesos de unión son solo una pequeña muestra de las competencias en dosificación y dispensación de ViscoTec. Ahora, la empresa ha lanzado al mercado unidades extractoras capaces de alimentar de forma exacta y limpia adhesivos, pastas y siliconas con distintas viscosidades. Para ello utilizan un módulo de control neumático que Festo suministra a ViscoTec como conjunto modular listo para el montaje. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/11/09 | Global Dosificación de alta precisión con diferentes ... Pegado preciso de pantallas de teléfonos inteligentes, aplicación de pasta térmica o pegado de ... Leer nota de prensa
Los compactos y económicos ejes accionados por husillo ELGT de Festo con guía doble integrada pueden combinarse de forma óptima para crear sistemas en voladizo 2D y 3D. Desarrollados para aplicaciones en la industria electrónica, para aplicaciones de escritorio y para la producción de baterías, obviamente compatibles con los servomotores de Festo, pero también a los de muchos otros proveedores, en especial los del mercado asiático. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/06/17 | Global Económico y fácilmente adaptable Los compactos y económicos ejes accionados por husillo ELGT de Festo con guía doble integrada pueden ... Leer nota de prensa
2026/01/13 | Global United Kingdom Productronica 2025 Feria líder mundial para el desarrollo y la producción de productos electrónicos Comunicados de prensa (5) Imágenes (9) Ver carpeta de prensa Imagen Sebastian Resch Photography
2024/11/07 | Global SPS 2024 - The Automation Summit in Nuremberg from ... The SPS from 12 – 14 November 2024 in Nuremberg is the industry highlight of the automation sector and, with its large ... Comunicados de prensa (7) Imágenes (11) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2023/11/13 | Global Productronica 2023 World's leading trade fair for electronics development and production where Festo shows latest innovations and solutions ... Comunicados de prensa (7) Imágenes (22) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG