Festo, einer der weltweit führenden Hersteller von Automatisierungstechnik, integriert die Eichenberger Gewinde AG aus Burg in der Schweiz zum 1. April 2026 vollständig. Zukünftig firmiert das Schweizer Unternehmen als „Festo Gewindetriebe AG“. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 31.03.2026 | Global Aus Eichenberger wird Festo Festo, einer der weltweit führenden Hersteller von Automatisierungstechnik, integriert die ... Pressemitteilung lesen
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue Perspektiven verleiht. Mit dieser Technologie erreicht die kompakte Proportional-Ventilinsel VTEP eine äußerst sensible Druckregelung bis unter 1 mbar – ideal für Einsatzfelder wie das Polieren von Wafern oder Patch-Clamp-Anwendungen in Life Science. Darüber hinaus senkt Controlled Pneumatics mit hochpräzisen Piezoventilen den Verbrauch von Druckluft um bis zu 50 %. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 02.02.2024 | Global Pneumatik macht Technologiesprung mit Piezo Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue ... Pressemitteilung lesen
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 2022/06/20 | Global Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical ... Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that ... Pressemitteilung lesen
Präzises Verkleben von Smartphone-Displays, Auftragen von Wärmeleitpaste oder Einkleben von Mikrokameras – diese Klebeprozesse sind nur ein kleiner Ausschnitt der Dosier- und Dispensier-Kompetenzen von ViscoTec. Jetzt hat das Unternehmen Auspresseinheiten auf den Markt gebracht, mit denen Klebstoffe, Pasten und Silikone unterschiedlicher Viskosität exakt und sauber zugeführt werden – unterstützt durch ein pneumatisches Steuerungsmodul, das Festo als einbaufertige Baugruppe direkt zur Montage an ViscoTec liefert. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 09.11.2021 | Global Hochpräzises Dosieren bei unterschiedlichen ... Präzises Verkleben von Smartphone-Displays, Auftragen von Wärmeleitpaste oder Einkleben von ... Pressemitteilung lesen
23.11.2025 | Global Großbritannien Productronica 2025 Weltleitmesse fürEntwicklung und Fertigung von Elektronik Pressemitteilungen (5) Bilder (9) Pressemappen ansehen Bild Sebastian Resch Photography
07.11.2024 | Global SPS 2024 - der Automatisierungsgipfel in Nürnberg ... Die SPS vom 12. – 14.11.2024 in Nürnberg gilt als Highlight-Event und Taktgeber der Automatisierungsbranche. Mit ihrer ... Pressemitteilungen (7) Bilder (11) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
13.11.2023 | Global Productronica 2023 Auf der Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik zeigt Festo Neuheiten und Lösungen rund um die ... Pressemitteilungen (7) Bilder (22) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG