Festo, een van 's werelds grootste fabrikanten van automatiseringstechnologie, integreert vanaf 1 april 2026 volledig Eichenberger Gewinde AG uit Burg in Zwitserland. Het Zwitserse bedrijf zal voortaan opereren onder de naam "Festo Gewindetriebe AG". Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/03/31 | Wereldwijd Eichenberger wordt Festo Festo, een van 's werelds grootste fabrikanten van automatiseringstechnologie, integreert vanaf 1 ... Persbericht lezen
Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up new perspectives for pneumatics. Thanks to this technology, the pressure control of the compact proportional valve terminal VTEP is extremely sensitive, down to less than 1 mbar. This is perfect for applications such as wafer polishing or patch clamping in life science. In addition, Controlled Pneumatics uses high-precision piezo valves to reduce compressed air consumption by up to 50%. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/02/05 | Wereldwijd Pneumatics Makes a Technological Leap with Piezo Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up ... Persbericht lezen
Festo, specialist op het gebied van industriële automatisering, heeft een nieuwe elektromechanische aandrijving met vrijdragende as geïntroduceerd, die is ontworpen om te voldoen aan de veeleisende specificaties van moderne productiefaciliteiten. De nieuwe ELGT-aandrijving combineert precisie met een hoge belastbaarheid en stijfheid, waardoor hij ideaal is voor toepassing bij de productie van kleine onderdelen en Li-ion batterijen. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2022/10/19 | Wereldwijd Nieuwe ELGT elektromechanische aandrijving Festo, specialist op het gebied van industriële automatisering, heeft een nieuwe elektromechanische ... Persbericht lezen
Precisely gluing smartphone displays, applying thermal paste or gluing micro cameras in place are just a selection of the adhesive processes that represent the dosing and dispensing competencies of ViscoTec. Now the company has brought out cartridge applicator units designed for exact and clean feeding of adhesives, pastes and silicones of different viscosities, supported by a pneumatic control module supplied by Festo right to the ViscoTec assembly line as a ready-to-install module. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2021/11/09 | Global High-precision dosing with different viscosities Precisely gluing smartphone displays, applying thermal paste or gluing micro cameras in place are ... Persbericht lezen
2026/01/13 | Wereldwijd Groot-Brittannië Productronica 2025 S Werelds toonaangevende beurs voor de ontwikkeling en productie van elektronica Persberichten (5) Afbeeldingen (9) Persmap bekijken Afbeelding Sebastian Resch Photography
2024/11/07 | Wereldwijd SPS 2024 - The Automation Summit in Nuremberg from ... The SPS from 12 – 14 November 2024 in Nuremberg is the industry highlight of the automation sector and, with its large ... Persberichten (7) Afbeeldingen (11) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2023/11/13 | Global Productronica 2023 World's leading trade fair for electronics development and production where Festo shows latest innovations and solutions ... Persberichten (7) Afbeeldingen (22) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG