Festo, uno dei principali produttori mondiali di tecnologie per l'automazione, integrerà completamente Eichenberger Gewinde AG di Burg in Svizzera a partire dal 1° aprile 2026. In futuro, l'azienda svizzera opererà con il nome di "Festo Gewindetriebe AG". Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/03/31 | Globale Eichenberger diventa Festo Festo, uno dei principali produttori mondiali di tecnologie per l'automazione, integrerà ... Leggi communicato stampa
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta aprendo nuove prospettive per la pneumatica. Con questa tecnologia, ad esempio, la compatta unità di valvole proporzionale VTEP raggiunge un controllo di pressione estremamente sensibile, fino a meno di 1 mbar, ideale per applicazioni come la lucidatura di wafer nella produzione di chip o applicazioni di patch clamp nel life science. Inoltre, la Pneumatica Controllata utilizza piezo-valvole ad alta precisione, per ridurre il consumo di aria compressa... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/04/24 | Globale Balzo tecnologico per la pneumatica grazie al ... La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta ... Leggi communicato stampa
La pinza elettrica standard EHPS di Festo è la versione elettrica della pinza pneumatica DHPS e può essere utilizzata ovunque non sia consentito l'uso di pneumatica. Il concetto della pinza elettrica standard si basa sulla semplicità: tutta l'elettronica è integrata nella pinza, di conseguenza non è necessario un motore esterno. La pinza EHPS può muovere pezzi di piccole e medie dimensioni; questo la rende ideale per applicazioni nella tecnologia di manipolazione e assemblaggio, nonché nella costruzione di macchine speciali, nell'industria... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/01/23 | Globale Presa affidabile senza aria La pinza elettrica standard EHPS di Festo è la versione elettrica della pinza pneumatica DHPS e può ... Leggi communicato stampa
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/06/20 | Globale Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical ... Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that ... Leggi communicato stampa
2026/01/13 | Globale Gran Bretagna Productronica 2025 La fiera leader mondiale per lo sviluppo e la produzione di elettronica Comunicati stampa (5) Immagini (9) Visualizza la cartella stampa Immagine Sebastian Resch Photography
2024/11/08 | Global SPS 2024 - Il Summit sull'Automazione a Norimberga ... La fiera SPS a Norimberga, dal 12 al 14 novembre 2024, rappresenta un'opportunità imperdibile per l'industria dell ... Comunicati stampa (7) Immagini (11) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2023/11/13 | Globale Productronica 2023 La fiera leader mondiale per lo sviluppo e la produzione di elettronica, in cui Festo presenta le ultime innovazioni e ... Comunicati stampa (7) Immagini (22) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG