Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2022/06/20 | Global Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical ... Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that ... Leer nota de prensa
With the Handling Guide Online, design engineers can create the right ready-to-install handling system from Festo in record time, whether for a 2D linear and planar surface gantry, a 3D gantry or a new 3D cantilever system. Not only can they now plan extremely compact or extremely dynamic Cartesian robots using the intuitive configuration and ordering software, but they also benefit from the circuit diagram service from Eplan and commissioning files. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/11/15 | Global The right handling system in a matter of minutes With the Handling Guide Online, design engineers can create the right ready-to-install handling ... Leer nota de prensa
La desgasificación y el sellado son procesos centrales en la producción de celdas de batería, que siguen directamente al contacto inicial de las celdas de batería con la tensión eléctrica. En estos procesos, las celdas de batería se perforan con lanzas y el formigas generado por el contacto se succiona. Los actuadores neumáticos y eléctricos de Festo se encargan de la manipulación y la perforación de las celdas de batería. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/11/15 | Global Desgasificación fiable en la producción de celdas ... La desgasificación y el sellado son procesos centrales en la producción de celdas de batería, que ... Leer nota de prensa
Pegado preciso de pantallas de teléfonos inteligentes, aplicación de pasta térmica o pegado de microcámaras: estos procesos de unión son solo una pequeña muestra de las competencias en dosificación y dispensación de ViscoTec. Ahora, la empresa ha lanzado al mercado unidades extractoras capaces de alimentar de forma exacta y limpia adhesivos, pastas y siliconas con distintas viscosidades. Para ello utilizan un módulo de control neumático que Festo suministra a ViscoTec como conjunto modular listo para el montaje. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/11/09 | Global Dosificación de alta precisión con diferentes ... Pegado preciso de pantallas de teléfonos inteligentes, aplicación de pasta térmica o pegado de ... Leer nota de prensa
2026/01/13 | Global United Kingdom Productronica 2025 Feria líder mundial para el desarrollo y la producción de productos electrónicos Comunicados de prensa (5) Imágenes (9) Ver carpeta de prensa Imagen Sebastian Resch Photography
2023/11/13 | Global Productronica 2023 World's leading trade fair for electronics development and production where Festo shows latest innovations and solutions ... Comunicados de prensa (7) Imágenes (22) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG