![](https://pressstorageadmin.blob.core.windows.net/prod/styles/content_header/storage-api-public/field/web_images/CMMT_EMMT.jpg?sv=2017-11-09&sr=b&se=2025-07-24T18:59:14Z&sp=r&sig=TQVCyWVSaX0bcatZ6yvcKU%2BSj4hD4Rp7JmuRfjJR9oQ%3D&itok=NAaF9X3V)
Commande flexible en boucle fermée
Des modules parfaitement compatibles : un système complet comprenant le servovariateur CMMT-AS et le servomoteur EMMT-AS Festo permet une connectivité complète du matériel et du logiciel. Les utilisateurs peuvent mettre en service le système d'entraînement complet comprenant le servomoteur, le servovariateur et le système mécanique en seulement trois minutes.
Le servovariateur compact CMMT-AS fait partie intégrante de la plateforme d'automatisation Festo. Il est conçu pour le mouvement dynamique, point à point et interpolation, dans des applications exigeantes en technologie d'assemblage et de manipulation, pour des machines d'emballage ou dans l'industrie électronique. Il est parfait en combinaison avec le servomoteur synchrone AC EMMT-AS.
Grâce au « concept de contrôleur en boucle fermée unique pour les systèmes de bus basés sur Ethernet », le servovariateur CMMT-AS Festo permet l'intégration de bus de terrain directe et pratiquement transparente dans les produits de tous les principaux fabricants de contrôleurs. Ceci s'applique également à l'intégration simple et efficace du CMMT-AS dans tous les programmes d'application, y compris les éléments de fonction spécifiques à l'automate, tels que ceux de Siemens, Rockwell ou Beckhoff.
La fonction de réglage automatique facilite la mise en service des mouvements rotatifs et linéaires et optimise automatiquement le comportement de commande des servomoteurs et mécanismes linéaires connectés de Festo - et prend également en charge les systèmes mécaniques de fournisseurs tiers lors de la mise en service.
L’EMMT-AS est un servomoteur synchrone à courant alternatif destiné aux applications exigeantes et dynamiques. La connexion du servomoteur EMMT-AS à l'aide d'une solution à un seul câble (OCP) pour l'alimentation, le codeur et le frein simplifie et réduit les efforts d'installation et permet de gagner de la place dans l'armoire de commande. Techniquement, il se caractérise par un faible couple d’arrêt. Il est donc facile à régler et garantit la précision de la trajectoire pour les tâches de positionnement linéaires et rotatives.
Mise en service rapide
La plaque signalétique électronique intégrée, qui contient toutes les données moteur pertinentes, permet une mise en service simple, fiable et plus rapide, et peut être lue directement à partir du CMMT-AS.
Festo Automation Suite est le logiciel principal gratuit de la plateforme d’automatisation Festo avec de nombreux nouveaux produits et solutions, du système mécanique au cloud. Il combine le paramétrage, la programmation et la maintenance des composants électriques Festo dans un seul programme et permet la mise en service de l’ensemble, du système mécanique au contrôleur, en quelques étapes intuitives.
Connectivité complète
Le servovariateur CMMT-AS et le servomoteur EMMT-AS font partie intégrante de la philosophie Festo en matière de connectivité parfaite, c’est-à-dire la possibilité de connecter une pièce complètement au cloud, depuis ses connexions mécaniques et interfaces électriques à la mise en service et à la programmation du contrôleur. Cela simplifie le travail de chaque constructeur de machine et de tout ingénieur en automatisation lorsqu'il s'agit de connecter la technologie mécanique et électrique ainsi que les niveaux de commande et leurs interfaces avec le matériel et le logiciel.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,65 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.