© Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Globale Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and ... Lire le communiqué de presse Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries.
© Festo SE & Co. KG 2023/05/15 | Globale De la production de cellules de batterie à l'installation de moteurs ... Le nombre de véhicules équipés de groupes motopropulseurs électriques augmente de ... Lire le communiqué de presse Le nombre de véhicules équipés de groupes motopropulseurs électriques augmente de plus de 40 % chaque année dans le monde. Dans le même temps, les processus de fabrication du groupe motopropulseur électrifié évoluent. Alors que le processus de fabrication classique des voitures à moteur à combustion interne reposait principalement sur des méthodes de production ...
© Festo SE & Co. KG 2023/05/15 | Globale Batteries sûres pour véhicules électriques Le succès et la réputation des constructeurs de véhicules électriques ... Lire le communiqué de presse Le succès et la réputation des constructeurs de véhicules électriques dépendent du fonctionnement sûr et sans faille des batteries. HAHN Automation Group a donc développé un testeur de batterie qui effectue un test complet des unités de stockage d'énergie mobiles de manière entièrement automatique. Un portique à 3 axes pour les tests optiques et ...
© Festo SE & Co. KG 2023/03/16 | Globale Optimiser les presses à polymériser avec l'IA La numérisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des mégatendances qui peuvent ... Lire le communiqué de presse La numérisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des mégatendances qui peuvent également offrir un grand potentiel d'économies dans la production de pneus. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être implémentés de manière décentralisée, par exemple en périphérie, c'est-à-dire sur le module réel à surveiller. Un ...
2025/06/02 | Globale Battery Show Europe 2025 Reliable, economical, sustainable: The circular battery life cycle – solutions from cell production ... Communiqués de presse (8) Illustrations (30) Vidéos (0) Voir le dossier de presse © Festo SE & Co. KG
2024/11/08 | Globale SPS 2024 - The Automation ... The SPS from 12 – 14 November 2024 in Nuremberg is the industry highlight of the automation sector ... Communiqués de presse (7) Illustrations (11) Vidéos (0) Voir le dossier de presse © Festo SE & Co. KG
2024/06/24 | Globale Battery Show Europe 2024 Reliable, economical, sustainable: The circular battery life cycle – solutions from cell production ... Communiqués de presse (4) Illustrations (15) Vidéos (0) Voir le dossier de presse © Festo SE & Co. KG
2023/05/22 | Globale Battery Show Europe 2023 Fiable, économique, durable : Le cycle de vie circulaire des batteries - des solutions de la production ... Communiqués de presse (6) Illustrations (17) Vidéos (0) Voir le dossier de presse © Festo SE & Co. KG