Taking customers by the hand along the value creation process
With the personalized MyFesto dashboard at www.festo.com, Festo customers have a central overview of their current offers and service requests and can access all data on Festo products from their projects on MyFesto Projects. In future, Festo users will have it even easier: the System Configurator will give them a central point of access to the entire world of Festo engineering tools.
The System Configurator opens up the entire tool landscape of the design phase: customers can use it to design, select, dimension and configure their individual automation systems as a complete machine topology. Users can also configure specific components or entire load cases - from the PLC, drive controllers and remote I/Os in the AP network through to IO-Link devices. This enables customized automation solutions that are precisely tailored to the respective requirements.
Seamless collaboration
The System Configurator enables the storage and management of projects, parts lists and design data and integrates seamlessly into MyFesto Projects. This allows different functions in the customer's company to work together on the same project, for example by giving development engineers and purchasers access to the same data during the ordering process.
But that's not all: consistent data management via Projects allows design data to be imported directly into the Festo Automation Suite for efficient commissioning of the devices. This consistency offers several advantages: it facilitates the transition from planning to implementation, significantly reduces the time required for commissioning and at the same time reduces the susceptibility to errors.
In this way, Festo literally takes customers by the hand along the entire value creation process – from planning, development and procurement through to commissioning and maintenance. This makes the implementation of projects considerably faster, simpler and more efficient.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.