In cooperation with the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Festo Didactic, the education division of Festo SE, is striving to improve vocational and technical training in Syrian industry. This is intended to restore sustainable livelihoods in the crisis regions and accelerate their further development. Lire le communiqué de presse Image Festo Didactic SE 2020/11/03 | Globale Festo Didactic provides support for equipping ... In cooperation with the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Festo Didactic ... Lire le communiqué de presse
La pince standard électrique EHPS Festo est la version électrique de la pince pneumatique DHPS. L'EHPS peut être utilisée partout où la pneumatique ne peut être employée. Le concept de la pince électrique standard est basé sur la simplicité - toute l'électronique est intégrée dans la pince, ce qui signifie qu'aucun contrôleur de moteur externe n'est nécessaire. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 08.10.2020 | Global Préhension fiable sans air La pince standard électrique EHPS Festo est la version électrique de la pince pneumatique DHPS. L ... Lire le communiqué de presse
Le procédé breveté Nereda de Royal HaskoningDHV propose des usines de traitement des eaux usées qui occupent 75% moins d'espace que les usines conventionnelles, ne nécessitent que 50% de l'énergie et sont également sans odeur, tout en offrant d'excellentes performances de purification. La technologie d'automatisation pneumatique Festo garantit des processus fiables et exacts, tandis que les experts Festo vous aident à planifier l'installation. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 23.09.2020 | Globale Technologie Nereda® pour des économies d'espace et ... Le procédé breveté Nereda de Royal HaskoningDHV propose des usines de traitement des eaux usées qui ... Lire le communiqué de presse
Les configurateurs pour vannes de process et actionneurs quart de tour Festo permettent aux concepteurs d'installations de trouver plus facilement la solution optimale. Sélectionnez simplement quelques paramètres et les configurateurs proposeront les combinaisons appropriées, rendant l'ingénierie dans l'industrie des process rapide, fiable et facile avec des solutions coordonnées et prêtes-à-installer. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 22.09.2020 | Globale Le moyen le plus rapide d'obtenir vos vannes de ... Les configurateurs pour vannes de process et actionneurs quart de tour Festo permettent aux ... Lire le communiqué de presse
L’usine de logistique et d’assemblage de Mason, près de Cincinnati/Ohio, est la « brique nord-américaine » du réseau mondial de production et de logistique Festo. Désormais, la majorité des clients disposent d'une usine Festo à une distance maximale d'une journée en camion. Examinons de plus près le Festo Value Production - « un système cinq étoiles de production et de logistique ». Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 25.08.2020 | Globale Un système mondial de production et de logistique ... L’usine de logistique et d’assemblage de Mason, près de Cincinnati/Ohio, est la « brique nord ... Lire le communiqué de presse
La solution d'IA de Festo « Surveillance pneumatique intelligente de la durée d'exécution » a été honorée lors de la cérémonie de remise des prix « AI Champions Baden-Württemberg » du ministère de l'Économie, du Travail et du Logement du Bade-Wurtemberg le 11 août 2020. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 24.08.2020 | Globale Festo remporte l'AI Champions Baden-Württemberg La solution d'IA de Festo « Surveillance pneumatique intelligente de la durée d'exécution » a été ... Lire le communiqué de presse
Le confinement du printemps 2020 a obligé la majorité des employés Festo à rejoindre les rangs de ceux qui travaillaient à domicile. Pourtant, en l'espace de seulement quatre semaines, ils ont réussi à développer une solution appropriée pour un respirateur d'urgence pour un traitement des effets du COVID-19, grâce à un processus de développement agile et des composants standard qui ont été rapidement livrés. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 24.08.2020 | Global Seulement quatre semaines pour un concept de ... Le confinement du printemps 2020 a obligé la majorité des employés Festo à rejoindre les rangs de ... Lire le communiqué de presse
La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des méga tendances qui ouvrent également un potentiel d'économies à toutes les phases du cycle de vie d'une usine dans l'automatisation des processus. Un composant de terrain numérique, le Festo Motion Terminal VTEM, est déjà disponible. Les dashboards Festo permettent également de visualiser l'état de l'usine et même l'intelligence artificielle n'est plus loin de devenir une réalité dans l'automatisation des processus. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 07.08.2020 | Globale De grandes avancées dans le futur numérique La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des méga tendances qui ouvrent également ... Lire le communiqué de presse
Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire vous-même ?! Avec un système de la société Mikron, c'est presque à la portée de tous. Ce système évolutif produit 50 à 100 masques par minute, selon la version. Avec le soutien technique de Festo, Mikron a réussi à développer le système en seulement six semaines. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 07.08.2020 | Global Les mini-usines en conteneurs aident à réduire les ... Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire ... Lire le communiqué de presse
Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La nouvelle génération dispose de quatre nouvelles fonctionnalités clés basées sur les nouveaux contrôleurs et logiciels PROFINET, la « redondance système S2 » étant la plus importante. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 07.08.2020 | Globale Nouvelles interfaces de bus PROFINET Festo Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La ... Lire le communiqué de presse
Avec Handling Guide Online (HGO), les constructeurs de machines peuvent concevoir le système de manipulation prêt-à-installer Festo en un temps record. Que ce soit pour un système mono-axe, un portique linéaire, 2D ou tri-dimensionnel. Ils peuvent commander leur solution système de manière intelligente et intuitive directement en ligne, car la plateforme de configuration est intégrée dans le catalogue de produits en ligne Festo. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 04.08.2020 | Globale Un robot de manipulation sur mesure en seulement ... Avec Handling Guide Online (HGO), les constructeurs de machines peuvent concevoir le système de ... Lire le communiqué de presse
Le 29 juillet, Festo et le Fraunhofer IPA ont été récompensés pour leur application développée "Virus Fighters Handbook" lors de la cérémonie de remise des prix du Give a Breath Challenge à Munich, un concours d'idées organisé par Munich Re et la Fraunhofer Society pour lutter contre la crise du corona. Lire le communiqué de presse Image Munich Re 04.08.2020 | Global L'application Festo remporte le Give a Breath ... Le 29 juillet, Festo et le Fraunhofer IPA ont été récompensés pour leur application développée ... Lire le communiqué de presse
Le rythme croissant du changement technologique, les différends politiques sur les relations commerciales et les perspectives de plus en plus sombres de l'économie mondiale mettent l'industrie manufacturière sous pression. La pandémie corona était et est également un défi particulier. Comment réussir à ne pas simplement suivre le courant mais jouer un rôle actif dans ce scénario complexe, notamment en tant qu'entreprise familiale de taille moyenne ? Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 23.07.2020 | Global Transformation industrielle Le rythme croissant du changement technologique, les différends politiques sur les relations ... Lire le communiqué de presse
The enormous rise in the quantity of data and in the complexity of plant networks and company divisions makes it necessary to develop products that make the flow of data easy to project and to use – at production level, but also for training and developing workers’ skills. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2020/07/21 | Globale Industry 4.0 – Consequences for Education and ... The enormous rise in the quantity of data and in the complexity of plant networks and company ... Lire le communiqué de presse
Highly flexible and modular production plants with decentralised automation enable the process industry to react to fluctuations in demand. This is the case in water treatment, in the pharmaceutical, fine chemical and food industries and also in energy generation. Decentralised controllers from Festo are perfect for this. Festo developed the PA-Toolkit for programming these controllers to enable simple application engineering in line with the “Module Type Package” (MTP) from Namur and ZVEI. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2020/07/20 | Globale Simplified integration into control systems Highly flexible and modular production plants with decentralised automation enable the process ... Lire le communiqué de presse
Digitalization influences all areas of life. Not only the working environment is changing fundamentally, but also the way people learn. Learning trends such as mobile learning, micro learning, gamification, adaptive learning and virtual reality are also shaping technical education and training. For this reason, Festo Didactic has developed a digital learning portal; the Festo Learning Experience, in order to be prepared for the future of learning and to create individual learning experiences for teachers and learners. Lire le communiqué de presse Image Festo Didactic SE 2020/07/08 | Globale The future of digital learning Digitalization influences all areas of life. Not only the working environment is changing ... Lire le communiqué de presse