L'actionneur quart de tour DFPD-C Festo est bien équipé pour les conditions difficiles de l'industrie chimique. Il convient à l'actionnement des vannes papillon, des vannes à soupape et des vannes à boisseau sphérique dans les usines de traitement de l'industrie chimique et pétrochimique et peut également être utilisé avec un positionneur pour les applications de contrôle. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 01.01.1970 | Globale Idéal pour l'automatisation dans l'industrie ... L'actionneur quart de tour DFPD-C Festo est bien équipé pour les conditions difficiles de l ... Lire le communiqué de presse
Le Productivity Master, un système de démonstration modulaire de clés USB personnalisées Festo, montre comment la technologie d'automatisation évolue le long de la chaîne de production lorsqu'elle est combinée à la digitalisation. Grâce à une connectivité parfaite, tout s'intègre au mieux, des systèmes mécaniques et électriques à l'intelligence. Festo automation platform fournit un système intégré et pratique pour relier tous les outils, composants et solutions d'ingénierie Festo en hardware comme en software. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 01.01.1970 | Globale Productivity Master ouvre la voie à la ... Le Productivity Master, un système de démonstration modulaire de clés USB personnalisées Festo ... Lire le communiqué de presse