Festo and Q.ANT, a wholly owned subsidiary of TRUMPF, are entering into a strategic partnership to cultivate biomass on an industrial scale. The two companies aim to achieve this using a combination of automation technology from Festo and quantum technology from Q.ANT. Algae offers significant potential in this context. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/05/23 | Globale Q.ANT and Festo agree strategic partnership Festo and Q.ANT, a wholly owned subsidiary of TRUMPF, are entering into a strategic partnership to ... Lire le communiqué de presse
Les coûts d'exploitation des équipements pneumatiques peuvent être réduits jusqu'à 60 % si les exploitants du système mettent en pratique les résultats et les analyses de l'audit d'efficacité énergétique de l'air comprimé GFAA de Festo. Les experts en efficacité énergétique de Festo utilisent une approche intégrée pour analyser l'ensemble du système d'air comprimé, du compresseur à l'application, et recommandent des mesures pour réduire la consommation d'énergie. La protection du climat est également incluse dans le service, car les économies... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 25.04.2022 | Globale Combien d'utilisateurs d'air comprimé savent où se ... Les coûts d'exploitation des équipements pneumatiques peuvent être réduits jusqu'à 60 % si les ... Lire le communiqué de presse
With the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR, manufacturers of food and packaging machines are on the safe side. This product combination from Festo guarantees compliance with food safety requirements. But Festo has suitable tubing/fitting combinations for other extreme situations too. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/04/25 | Global On the safe side With the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR, manufacturers of food and ... Lire le communiqué de presse
"Pour les tâches difficiles de thermoformage, ILLIG est votre meilleur pari", est un refrain fréquent des fabricants de produits de marque. ILLIG Maschinenbau est un pionnier et leader du marché dans la fabrication de machines et d'outils pour la production d'emballages en plastique par thermoformage. Son nouveau système de thermoformage RedLine RDF 85 permet désormais l'utilisation de systèmes d'outils hors système. C'est ainsi que l'entreprise établit de nouvelles normes en matière de flexibilité. Un système de manutention de piles avec axes... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 25.04.2022 | Global Compatible avec de nombreux outils "Pour les tâches difficiles de thermoformage, ILLIG est votre meilleur pari", est un refrain ... Lire le communiqué de presse
The decentralised pressure and vacuum generator PGVA from Festo is a compact complete solution for laboratory automation. It integrates compressor, air preparation including filter system, reservoir and electronic pressure and vacuum control in the smallest of spaces. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/04/12 | Globale Multifunctional in the smallest of spaces The decentralised pressure and vacuum generator PGVA from Festo is a compact complete solution for ... Lire le communiqué de presse
If manufacturers of automation technology want to create real added value for their customers, digitalisation solutions are the way to do it. “That is why Festo developed the Festo Automation Experience, or Festo AX for short,” explains Dr. Oliver Niese, Vice President Digital Business at Festo. Festo AX boosts the performance of machines and systems, thus making customers even more successful. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/03/11 | Globale Artificial intelligence in real time (with example ... If manufacturers of automation technology want to create real added value for their customers ... Lire le communiqué de presse
These grippers reduce end-effector size, lower cycle time, ensure safety, and offer new solutions. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/01/13 | Globale Canada Etats-Unis Intelligent Magnetic Gripping Revolutionizes ... These grippers reduce end-effector size, lower cycle time, ensure safety, and offer new solutions. Lire le communiqué de presse
"Festo will massively reduce its CO2 footprint over the next two years. As a result, by the end of 2023, all our production and logistics sites as well as the German sales locations and the corporate headquarters in Esslingen will be CO2 neutral", explains the Chairman of the Management Board of Festo SE & Co. KG, Dr. h.c. Oliver Jung, in his end-of-year address to the staff. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/12/17 | Globale Festo on the way to climate neutrality "Festo will massively reduce its CO2 footprint over the next two years. As a result, by the end of ... Lire le communiqué de presse
When the COVID-19 pandemic broke out, protective equipment was in short supply. Nursing staff didn’t have enough face masks, protective goggles, full-body protective suits, or hygienic disposable rubber gloves. To overcome at least the shortage of gloves, AFA Technologies offers packaging machines and automated systems for quality control. The Malaysian company relies on pneumatic valve technology from Festo for its machines. Lire le communiqué de presse Image AFA Technologies 2021/12/09 | Globale Disposable gloves never again in short supply When the COVID-19 pandemic broke out, protective equipment was in short supply. Nursing staff didn’t ... Lire le communiqué de presse
Adjusting the proximity switches for detecting the end position of a pneumatic cylinder’s piston stroke is often a complex process. Not so with the SDBT-MSX from Festo, the first proximity switch with automatic switching point adjustment. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/12/03 | Global First programmable proximity switch Adjusting the proximity switches for detecting the end position of a pneumatic cylinder’s piston ... Lire le communiqué de presse
Festo SE & Co. KG and the joint venture FlexFactory GmbH of MHP, Munich Re and Porsche are consolidating their strategic partnership and entering the market with a joint offering for machine and plant manufacturers as well as plant and equipment operators. The aim of the partnership is to enable the production of a wide range of product variants in a more flexible and cost-efficient manner. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/11/17 | Global Festo and FlexFactory bundle their solutions for ... Festo SE & Co. KG and the joint venture FlexFactory GmbH of MHP, Munich Re and Porsche are ... Lire le communiqué de presse
In 2020, Festo was able to increase sales in the "machines and systems for battery production" segment by 40 percent. The demand for automation for battery cell production and other e-vehicle components is increasing continuously. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/11/16 | Globale Festo increases turnover with electromobility In 2020, Festo was able to increase sales in the "machines and systems for battery production" ... Lire le communiqué de presse
Avec HGO, les concepteurs peuvent créer en un temps record le bon système de manipulation Festo, prêt à installer, qu'il s'agisse d'un portique linéaire 2D, d'un portique 3D ou d'un nouveau système en porte-à-faux 3D. Non seulement ils peuvent désormais concevoir des robots cartésiens extrêmement compacts ou extrêmement dynamiques à l'aide de ce logiciel de configuration intuitif, mais ils bénéficient également du service de schéma de câblage sous Eplan et des fichiers de mise en service. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 15.11.2021 | Globale Le meilleur système de manipulation en quelques ... Avec HGO, les concepteurs peuvent créer en un temps record le bon système de manipulation Festo ... Lire le communiqué de presse
Precisely gluing smartphone displays, applying thermal paste or gluing micro cameras in place are just a selection of the adhesive processes that represent the dosing and dispensing competencies of ViscoTec. Now the company has brought out cartridge applicator units designed for exact and clean feeding of adhesives, pastes and silicones of different viscosities, supported by a pneumatic control module supplied by Festo right to the ViscoTec assembly line as a ready-to-install module. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/11/09 | Globale High-precision dosing with different viscosities Precisely gluing smartphone displays, applying thermal paste or gluing micro cameras in place are ... Lire le communiqué de presse
Product dimensional inspection skills are key for manufacturing excellence and quality control in a globalized, competitive world. To ensure strict product compliance with design specifications, expertise in product measurement, interpretation of technical drawings, and statistical techniques should become second nature so that workers can correctly apply these skills as soon as they hit the shop floor. Lire le communiqué de presse Image Festo Didactic 2021/10/20 | Globale Strengthening dimensional metrology skills to ... Product dimensional inspection skills are key for manufacturing excellence and quality control in a ... Lire le communiqué de presse
Recognising digital trends quickly and implementing them with maximum benefit for customers is becoming increasingly important for business success. Festo, a global player in automation and technical education, has opened its new Digital Sales Hub in one of the trend hotspots, Barcelona. With its dynamic environment, the start-up metropolis offers best conditions for this. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/10/19 | Global Festo opens Digital Sales Hub in Barcelona Recognising digital trends quickly and implementing them with maximum benefit for customers is ... Lire le communiqué de presse